tagPropertyIDConstants

GetPropertyValue 方法使用以下常量指定要读取的属性。
HMI 标签支持仅其中部分属性。使用 HMI 标签不支持的属性常量的所有 VBA 代码都必须包含解决这些情况的错误处理程序。有关 HMI 标签支持的属性列表,请参见
tagPropertyIDConstants(HMI 标签)
。
tagPropIDAccessRights
(5) – 整型。定义服务器是否允许读取和/或写入标签。这与标签的安全设置无关(如果适用)。位 0 置位表示标签可读取。位 1 置位表示标签可写入。
tagPropIDAlmAreaList
(302) – 字符串数组。报警区域列表。指示包含该条目的工厂或报警区域的字符串数组。
tagPropIDAlmConditionLogic
(304) – 字符串。条件逻辑。对正在执行的测试进行描述的任意字符串,例如“High Limit Exceeded”或“TAG.V >= TAG.HIHI”
tagPropIDAlmConditionStatus
(300)
–
字符串。条件状态。与条目关联的当前报警或条件状态,例如“NORMAL”、“ACTIVE”、“HI ALARM”
tagPropIDAlmDeadBand
(306) – 双浮点型。死区。条目报警的死区值。
tagPropIDAlmDeviationLimit
(312)
–
双浮点型。偏差限制。为条目报警定义的偏差限制。
tagPropIDAlmHiHiLimit
(307) – 双浮点型。HiHi 限制。为条目报警定义的 HiHi 限制。
tagPropIDAlmHiLimit
(308) – 双浮点型。Hi 限制。为条目报警定义的 Hi 限制。
tagPropIDAlmLimitExceeded
(305) – 字符串。超出的限制。对于多状态报警,为已超出的条件,例如“HIHI”、“LO”
tagPropIDAlmLoLimit
(309) – 双浮点型。Lo 限制。为条目报警定义的 Lo 限制。
tagPropIDAlmLoLoLimit
(310) – 双浮点型。为条目报警定义的 LoLo 限制。
tagPropIDAlmQuickHelp
(301) – 字符串。报警快速帮助。简短的文本字符串,提供一组简要说明,供操作员在发生此报警时使用。
tagPropIDAlmROCLimit
(311)
–
双浮点型。更改速率限制。为条目报警定义的更改速率限制。
tagPropIDAVIFile
(207)
–
字符串。与此条目关联的 Windows AVI 文件,例如“C:\MEDIA\FIC101.AVI”
tagPropIDBMPFile
(204) – 字符串。与此项目关联的位图文件,例如“C:\MEDIA\FIC101.BMP”
tagPropIDCanonicalDataType
(1) – 短整型。这是服务器返回的条目规范数据类型。
tagPropIDCloseLabel
(106) – 字符串。关闭标记文本。仅适用于离散数据。表示在此触点处于关闭(非零)状态时将与触点关联的字符串,例如“RUN”、“CLOSE”、“ENABLE”、“SAFE”
tagPropIDCurrentBGndColor
(202) – 整型。当前背景颜色。显示条目的颜色值。
tagPropIDCurrentBlink
(203) – 布尔型。当前闪烁指示器。指示此条目的画面是否闪烁。
tagPropIDCurrentFGndColor
(201)
–
整型。当前前景颜色。显示条目的颜色值。
tagPropIDDefaultDisplay
(200)
–
字符串。默认画面。与此条目关联的操作员画面的名称。
tagPropIDDescription
(101) – 字符串。条目的描述文本。
tagPropIDEngineeringUnits
(100) – 字符串。工程单位文本。
tagPropIDHighEU
(102) – 双浮点型。高工程单位值。仅适用于模拟数据。表示在正常操作中可能获得的最高值,旨在用于自动缩放条形图画面等操作。
tagPropIDHighIR
(104) – 双浮点型。高测量范围值。仅适用于模拟数据。表示测量可返回的最高值。例如,9999.9
tagPropIDHMIInitialValue
(7001) – 变量。HMI 内存标签的初始值。对于模拟量标签、开关量标签和字符串标签,返回类型分别为双浮点型、布尔型和字符串。
tagPropIDHMILength
(7006) – 整型。HMI 字符串标签长度。
tagPropIDHMISecurityCode
(7000)
–
字符串。标签的 HMI 安全码。
tagPropIDHTMLFile
(206)
–
字符串。与此项关联的 HTML 文件,例如“C:\MEDIA\FIC101.HTM”
tagPropIDItemQuality (3) – 短整型。条目 OPC 质量值。
tagPropIDItemTimeStamp
(4) – 日期。条目时间戳。
tagPropIDItemTimeZone
(108) – 整型。条目时区。条目 UTC 时间戳与获取条目值时所使用本地时间之间的差异(单位为分钟)。
tagPropIDItemValue
(2) – 变量。这是条目的值。返回类型为 DataType。
tagPropIDLowEU
(103) – 双浮点型。低工程单位值。仅适用于模拟数据。表示在正常操作中可能获得的最低值,旨在用于自动缩放条形图画面等操作。
tagPropIDLowIR
(105) – 双浮点型。低测量范围值。仅适用于模拟数据。表示测量可返回的最低值,例如 -9999.9
tagPropIDOpenLabel
(107) – 字符串。打开标记文本。仅适用于离散数据。表示在此触点处于打开(零)状态时将与触点关联的字符串,例如 “STOP”、“OPEN”、“DISABLE”、“UNSAFE”
tagPropIDPrimaryAlarmArea
(303) – 字符串。主报警区域。指示包含条目的主工厂或报警区域的字符串。
tagPropIDServerScanRate
(6) – 单浮点型。服务器扫描速率的单位为毫秒。表示服务器从底层数据源获取数据时可达到的最快速率。通常,此值表示可用于标签的最佳或最快更新速率。此值的准确性(服务器获取最佳性能的能力)很大程度上取决于系统负载和其他因素。
tagPropIDSoundFile
(205) – 字符串。与此项目关联的音频文件,例如“C:\MEDIA\FIC101.WAV”或“C:\MEDIA\FIC101.MID”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal