RefreshFromSource 方法(Tag 对象)

对设备中的标签执行异步读取操作以刷新“标签”对象的值属性。
不管标签所属的 TagGroup 是否为活动状态,这都将是设备读取操作。
语法
Tag
.
RefreshFromSource
其中
Tag
– 是标签对象的名称或对标签对象求值的表达式。
重要提示:
  • 如果在将 TagGroup 父对象的 Tag 对象设置为“活动”后立即调用标签读取(或标签写入),则应在调用标签读取(或标签写入)之前,先调用 RefreshFromSource 方法以确保对标签进行扫描。一旦成功对标签进行了扫描,则不再需要调用 RefreshFromSource 方法。
  • 或者,对于单个标签,可以使用 GetTagData 方法并将其 RefreshFromSource 参数设置为 True。
备注
  • 如果数据服务器读取标签值失败,则会出现 tagErrorReadValue 错误并将 LastErrorNumber 设置为数据服务器返回的错误编号。LastErrorString 属性将返回描述该错误的文本字符串。
  • 如果因其他原因导致无法读取值,则会产生 tagErrorOperationFailed 错误并在描述中包含错误代码和失败原因。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal