安全

FactoryTalk View Site Edition 中的安全设置在两个位置进行管理。用户、组和全局权限在
FactoryTalk Security
中设置,而应用程序和运行时权限在
FactoryTalk View Runtime 安全
中设置。
FactoryTalk Security
FactoryTalk Security 使用该信息提供两项基本服务:
  • 用户身份验证
    用于确认用户的身份,并确认服务请求实际上是否由该用户发起。
  • 用户授权
    用于根据为用户定义的访问权限确认该用户访问软件资源的请求。
例如,当 FactoryTalk View SE 网络分布式应用程序用户登录 FactoryTalk View Studio 时,FactoryTalk Security 服务会首先验证用户的身份。
如果验证成功,安全服务会检查分配给用户的权限,以授权该用户可在应用程序的受保护部分执行相关操作。
在网络分布式应用程序中,安全服务还会检查是否允许该用户在当前计算机上执行授权的操作。
也可以使用 FactoryTalk Security 为用户和用户组创建安全帐户、设置通用操作(如标签写、打开和删除)的常规安全权限,以及制定安全策略,如谁能备份并还原目录、密码何时复位或是否复位等等。
FactoryTalk View Runtime 安全
FactoryTalk View Runtime 安全管理 HMI 工程组件的运行时安全,包括 FactoryTalk View 命令和宏、图形画面、OLE 对象以及 HMI 标签。在 FactoryTalk View Studio 中,可以通过为以下对象分配安全码 (A - P) 来保护对 HMI 工程组件的访问权限:用户和用户组(在运行时安全编辑器中)、命令和宏(在运行时安全命令编辑器中)、图形画面和 OLE 对象动画(在图形编辑器中)以及 HMI 标签(在标签编辑器中)。
在向用户和用户组分配 FactoryTalk View 安全码到之前,必须在 FactoryTalk Security 中创建用户和用户组帐户,然后将其添加到运行时安全编辑器。
备注
  • 在位于“浏览器”窗口中“系统”文件夹内的“用户”或“用户组”子文件夹中创建所有 FactoryTalk 用户和用户组安全帐户。
  • 在“安全设置”对话框中添加用户和用户组时,会向他们分配对 HMI 工程组件的运行时访问权限(通过在 FactoryTalk View SE 的“运行时安全”编辑器中单击“安全帐户”按钮可打开“安全设置”对话框)。
  • 如果已经设置了 FactoryTalk Security,当用户登录到 FactoryTalk View SE Client 并且发出 Login 命令时,登录对话框将在可见画面区域的顶部打开。直到新用户成功登录,当前用户才会注销。
  • 当用户从 FactoryTalk View SE Client 注销时,将关闭所有打开的画面并显示登录对话框,直到其他用户登录。此操作会使客户端处于安全状态。
  • 有关设置和使用 FactoryTalk Security 的详细信息,请参见
    FactoryTalk Services Platform 帮助
    或
    FactoryTalk Security 系统配置指南
    。
  • 有关在 FactoryTalk View 中如何使用这些功能的更多信息,以及为 FactoryTalk View 用户和用户组分配 FactoryTalk Security 权限的示例,请参见
    FactoryTalk View Site Edition 用户指南
    的第 5 章。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal