对资源设置 FactoryTalk Security 权限

FactoryTalk Security 为 FactoryTalk Directory 管理的资源提供安全性,这些资源是 FactoryTalk View 应用程序的一部分。
如果您已在计算机上以标准 FactoryTalk Directory 模式首次安装了 FactoryTalk Services Platform 和 FactoryTalk View Site Edition:
  • 在 FactoryTalk Local Directory 中,所有用户都有对此目录和 FactoryTalk View 的完全访问权限。
  • 在 FactoryTalk Network Directory 中,属于连接到 FactoryTalk Network Directory 的任意本地计算机上的“Windows 管理员”组成员的所有用户都具有对此目录和 FactoryTalk View 的完全访问权限。
可使用 FactoryTalk Security 限制对资源的访问,这些资源由 FactoryTalk View Studio“浏览器”窗口中的对象表示。这些资源包括 FactoryTalk Network Directory 或 FactoryTalk Local Directory;FactoryTalk View 应用程序及其区域;以及系统文件夹及其内容。
包含在 System 文件夹中的资源包括操作组、策略(如管理密码和单次登录的安全策略)、计算机和计算机组(用于网络分布式应用程序)、网络和设备、用户和用户组(用以创建安全帐户)以及连接。
您可以给所有这些资源分配安全权限。安全权限将决定用户对资源执行何种操作。例如,该权限可确定哪些人员可以打开、修改和删除应用程序或区域,以及哪些人员有权访问 FactoryTalk Directory 文件夹和安全设置。
对于网络分布式应用程序,安全权限还与用户执行操作所使用的计算机有关。
如果右键单击“浏览器”窗口中的某个资源再单击“安全”,会打开“安全设置”对话框,在其中可指定哪些用户和计算机可对该资源执行哪些操作。
例如,在“用户”文件夹的“安全设置”对话框中,可以许可或拒绝对文件夹执行操作的访问权限,如列出内容(“列出子目录”)或添加新用户(“创建子目录”)的操作。在应用程序的“安全设置”对话框中,如果用户被授予“创建子目录”的权限,则意味着可以向应用程序中添加区域、HMI 服务器和数据服务器。
要为资源设置安全权限:
  1. 在
    FactoryTalk View SE
    的
    浏览器
    窗口中,右键单击某个文件夹或图标,然后单击
    安全
    。
  2. 在
    安全设置
    对话框中,添加要为其设置权限的用户。
  3. 单击用户(或用户组)并选择与用户(或用户组)相关联的计算机(或计算机组)。
  4. 选中用户希望获取其权限并将其应用于资源的操作旁边的
    允许
    复选框。
    有关在 FactoryTalk View 中设置 FactoryTalk Security 的更多信息,请参见
    FactoryTalk View Site Edition 用户指南
    第 5 章。
    有关 FactoryTalk Security 的详细信息,请参见
    FactoryTalk Services Platform 帮助
    。
    小贴士:
    • 如果清除了操作旁边的“拒绝”和“允许”复选框,则隐式拒绝了用户执行操作的权限。要授予用户对某个操作的执行权限,您必须通过单击操作旁边的“允许”复选框明确分配权限。此操作会在复选框中显示一个复选标记。
    • 要明确拒绝用户执行操作的权限,请单击“拒绝”复选框。明确拒绝权限优先于允许权限。例如,如果某个用户属于两个用户组,其中一个用户组允许删除应用程序,但系统明确拒绝了另一个用户组删除应用程序的权限,那么该用户将无法删除应用程序。
    • 明确允许权限优先于隐式拒绝权限。
    • 要设置对 FactoryTalk Directory 的访问权限,右键单击“浏览器”树结构根目录的网络(或本地)目录图标,然后单击“安全”。默认情况下,应用程序和“系统”文件夹将继承此处设置的权限。
    • HMI 服务器将继承其所在区域的权限。
    • 在“安全设置”对话框中,继承权限用灰色复选标记指示,而明确权限用黑色复选标记指示。
    • 策略设置将应用于整个启用了 FactoryTalk 的系统。共享单个 FactoryTalk Directory 的所有启用了 FactoryTalk 的产品都使用相同的策略设置。
    • 存在于同一台计算机上的 FactoryTalk Network Directory 和 Local Directories 不共享策略设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal