在 FactoryTalk Security 中创建用户和用户组帐户

在向 FactoryTalk View SE 运行时安全编辑器中的帐户列表添加用户或用户组之前,必须要在 FactoryTalk Security 服务中为他们创建帐户。建议首先创建 FactoryTalk Security 用户组帐户,然后创建用户帐户并将它们分配到适当的用户组中。
如果正在用 FactoryTalk Security 保护 FactoryTalk Directory、应用程序及其区域、用户、计算机以及设备,则您应该在创建个别用户帐户前为组帐户设置保护。
在特殊用户组内的所有用户都继承为该组设置的安全权限。这使分配和管理有类似安全需求的多个用户的权限变得更加简单。如果更改该组的任何权限,组内所有成员都将继承更改的权限。
有关在 FactoryTalk View SE 应用程序中使用安全权限为用户和用户组创建不同级别的资源访问权限的详细信息,请参见
FactoryTalk View Site Edition 用户指南
第 5 章。
有关在 FactoryTalk Security 中创建用户和用户组的详细信息,请参见
FactoryTalk Services Platform 帮助
。
要在 FactoryTalk Security 中创建用户帐户:
  1. 在
    FactoryTalk View SE
    的
    资源管理器
    窗口中,双击
    系统
    >用户和组
    。
  2. 右键单击
    用户
    文件夹以添加新用户。
    有关该对话框中选项的详细信息,请单击
    帮助
    。
备注
  • 要更改用户属性或复位用户密码,在
    用户
    文件夹中,右键单击用户名,然后单击
    属性
    。
  • 要创建 Windows 关联用户帐户,请右键单击
    用户
    文件夹,然后单击
    新建
    >
    Windows 关联用户
    选项。在
    新建 Windows 关联用户
    对话框中,单击
    帮助
    ,了解有关如何为 Windows 用户创建 FactoryTalk 安全帐户的信息。
  • 要创建 Windows 关联用户组帐户,右键单击
    用户组
    文件夹,然后按照创建用户或 Windows 关联用户的步骤进行操作。
  • 将用户从 FactoryTalk Security 中删除,但其仍存在于 FactoryTalk View 应用程序中。同样地,将用户从 FactoryTalk View SE 运行时安全帐户列表中删除,但其仍存在于 FactoryTalk Security 中。必须像手动添加那样对二者进行手动删除。
    如果将用户从 FactoryTalk Security 中删除,而没有从应用程序中删除,FactoryTalk View SE 运行时安全编辑器在第一次打开时可能会对用户显示模糊参考。当打开并关闭安全设置对话框时,这些模糊参考将被删除。
  • 可以将单个 Windows 关联用户帐户添加到在 FactoryTalk Security 中创建的用户组中。
  • 也可以将 Windows 关联用户组添加到在 FactoryTalk Security 中创建的用户组中。
  • 不能将在 FactoryTalk Security 中创建的用户帐户添加到 Windows 关联用户组中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal