使用 Windows 关联用户帐户

基于当前 Windows 用户或 Windows 用户组的 FactoryTalk Security 帐户被称为 Windows 关联帐户。当 Windows 关联用户尝试登录时,通过 FactoryTalk Security 由 Windows 执行用户名和密码验证。Windows 还决定帐户是处于活动状态还是锁定状态。
有了 Windows 关联帐户,当用户登录到 Windows 时,还将自动登录到 FactoryTalk Directory 中。此类安全帐户在 Windows 网络的安全需求与控制系统的安全需求相匹配时有用,例如当控制系统位于专用域中时。
您可使用与更改 FactoryTalk Security 密码相同的方式,在登录到 FactoryTalk Directory 时更改 Windows 关联帐户的密码。然而,用户和用户组帐户的安全权限和策略在 FactoryTalk Security 中设置并由 FactoryTalk Directory 管理。
有关更改 Windows 关联帐户或 FactoryTalk 帐户密码的更多信息,请参见
FactoryTalk Services Platform 帮助
。
小贴士:
  • 可以将单个 Windows 关联用户帐户添加到在 FactoryTalk Security 中创建的用户组中。
  • 可以将 Windows 关联用户组添加到在 FactoryTalk Security 中创建的用户组中。
  • 不能将在 FactoryTalk Security 中创建的用户帐户添加到 Windows 关联用户组中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal