将用户或组限制到允许列表

如果首次以标准 FactoryTalk Directory 模式安装 FactoryTalk View Site Edition,则默认的 FactoryTalk View 安全设置允许所有用户完全访问 FactoryTalk View Studio 和创建的应用程序。对于您的环境,默认配置权限可能过于宽松。
有关如何设置 FactoryTalk Security 的更多信息,请参见
FactoryTalk Services Platform 帮助
或
FactoryTalk Security 系统配置指南
。
要将用户或组限制到允许列表:
  1. 移除“所有用户”帐户。
  2. 为要允许的用户创建 FactoryTalk Security 帐户。
  3. 为用户授予适当的安全权限。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal