HMI 工程组件的默认安全码设置

可在运行时进行保护的 HMI 工程组件具有在其创建时分配给他们的默认安全码。这些字符串为:
  • 图形画面
    - 默认分配星号 (*)。已经在运行时安全编辑器中分配有至少一个安全码的所有用户和组可在运行时打开 FactoryTalk View SE Client 中的显示。
    要更改分配给图形画面的默认安全码,在图形编辑器中选择该显示,然后打开“显示设置”对话框的“属性”选项卡。
  • OLE 对象动词
    - 默认分配星号 (*)。已经在运行时安全编辑器中分配有至少一个安全码的所有用户和组可在运行时打开 FactoryTalk View SE Client 中的显示。
  • HMI 标签
    - 默认分配星号 (*)。已经在运行时编辑器中分配有至少一个安全码的所有用户和组可在运行时读取这些标签或向这些标签进行写入。
    要更改 HMI 标签的安全码,在 HMI 标签编辑器中进行编辑。将安全性应用于 HMI 标签以限制对该标签的写入。用户仍有读取权。
  • 安全命令
    - Unspecified_Command 是由运行时安全命令编辑器默认分配的一个星号 (*)。任何不在运行时安全命令编辑器列表中的命令或宏指令均为未指定的。当星号被分配给 Unspecified_Command 条目时,运行时安全帐户列表中的所有用户和用户组都有权访问不在运行时安全命令列表中的所有命令。要限制对命令或宏指令的访问权,将其添加到电子数据表中并从 A 到 P 中分配一个安全码给它。
  • 用户帐户
    - 默认用户帐户“所有用户”分配有所有 FactoryTalk View 安全码。同样,添加到运行时安全编辑器中的帐户列表的任意用户和用户组帐户也在一开始就分配有全部代码。
    也可以在安全设置对话框的“权限”选项卡中更改分配给用户或组的 FactoryTalk View 安全码。当在运行时安全编辑器中选择帐户列表中的用户或组时,安全设置对话框就会打开,然后可单击“安全帐户”按钮。
如果已经为应用程序设置了 FactoryTalk Security,则用户将需要拥有为它们设置的 FactoryTalk Security 帐户和授予的权限,以便他们能够在应用程序组件中执行操作(例如打开显示和进行更改)。有关 FactoryTalk Security 的信息,请参见
《FactoryTalk Services Platform 帮助》
或
《FactoryTalk Security 系统配置指南》
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal