向运行时安全添加用户和组

在 FactoryTalk Security 中创建了用户和用户组之后,可将其添加到 FactoryTalk View SE 中
运行时安全
编辑器的安全帐户列表。添加帐户时,同时也分配了安全码,此代码将为安全帐户提供对安全 HMI 组件的访问权限。(安全 HMI 组件是指已经分配有安全码的 HMI 组件。)
这些代码(A 到 P)连同分配给 HMI 工程组件的代码共同决定了用户在运行时有权访问的组件。为限制对命令、宏、图形画面、OLE 对象动词或 HMI 标签的访问,为其分配从 A 到 P 中的一个安全码,再将该代码仅分配给有权访问组件的用户。
重要提示:
如果用户拥有分配给他们的 FactoryTalk View SE 运行时安全码,而且已经使用 FactoryTalk Security 对 FactoryTalk 资源进行了保护,则用户需要被授予 FactoryTalk Security 的安全权限以便能在 FactoryTalk View 应用程序中执行操作(例如在 FactoryTalk View Studio 中打开并查看,或在运行时写入标签)。在 FactoryTalk Directory 中受保护的资源的安全权限将在 FactoryTalk Security 中设置。有关详细信息,请参见
FactoryTalk Services Platform 帮助
。
有关在 FactoryTalk View 中如何使用这些功能的更多信息,以及为 FactoryTalk View 用户和用户组分配 FactoryTalk Security 权限的示例,请参见
FactoryTalk View Site Edition 用户指南
的第 5 章。
前提
  • 向 FactoryTalk Security 添加用户和组
要向运行时安全添加用户和组:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    中,单击
    设置
    > 运行时安全
    。
  2. 在
    运行时安全
    对话框中,单击
    安全帐户
    。
  3. 在
    安全设置
    对话框的
    权限
    选项卡中,单击
    添加
    。如果正在运行网络分布式应用程序,此操作将打开
    选择用户和计算机
    对话框;或者如果正在运行本地站点应用程序,此操作将打开
    选择用户或组
    对话框。
    小贴士:
    本地站点应用程序的所有组件都在一台计算机上,因此无需为用户或组指定计算机。
  4. 在
    选择用户和计算机
    对话框中(如果是本地站点应用程序,则在
    选择用户或组
    对话框中),在
    用户
    列表下选择
    全部显示
    以显示所有用户列表。
    小贴士:
    对于网络分布式应用程序,在
    计算机
    列表下,默认选择
    所有计算机
    。
  5. 在
    用户
    列表中单击用户名或组名称,然后单击
    确定
    。
  6. 在
    安全设置
    对话框的
    权限
    选项卡中,将在此选项卡的
    按以下条件查看权限
    部分中选择添加的用户。
  7. 要移除不适用于用户的安全码分配,请清除相关代码旁的
    允许
    复选框,然后单击
    确定
    。默认情况下,所有 FactoryTalk View SE 安全码都将分配给新用户帐户。
  8. 在
    运行时安全
    对话框中,选择您刚刚添加的用户或组,然后指定登录及注销宏(如有必要)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal