使用单次登录

单次登录是安全策略设置的一部分,并由 FactoryTalk Security 管理。默认设置为打开。借助单次登录,用户可以访问已启用 FactoryTalk 的系统中的多个产品,而无需分别登录到各个产品。
例如,在用户登录 FactoryTalk Directory 之后,通过启动并登录 FactoryTalk View Studio,或通过使用“登录到 FactoryTalk”工具,在启动另一个启用了 FactoryTalk 的产品时,登录对话框将不会显示。
这是因为在首次登录之后,当另一个启用了 FactoryTalk 的产品启动时,FactoryTalk Security 将检查 FactoryTalk Directory 中登录用户的凭证,并授权访问下一个产品,而无需再次登录。
单次登录授权将对在当前 Windows 会话期间登录 FactoryTalk Directory 的用户有效,或直到用户注销 FactoryTalk Directory 后仍有效。
要确认单次登录的设置:
  1. 在
    FactoryTalk View SE
    的
    浏览器
    窗口中,双击
    系统
    >
    策略
    >
    系统策略
    。
  2. 右键单击
    安全策略
    ,然后单击
    属性
    。
  3. 在
    安全策略属性
    对话框的
    单次登录策略设置
    下,应将
    使用单次登录
    设置为
    启用
    。
备注
  • 要检查用户是否登录到 FactoryTalk Directory,请打开“登录到 FactoryTalk”工具。如果用户名显示在“登录到 FactoryTalk”对话框的登录信息部分,那么单次登录用户已经被设定。
  • 单次登录不被“指定 FactoryTalk Directory 位置”工具支持。每次使用时都必须登录。
  • 如果 FactoryTalk View SE Client 是第一个登录到计算机的 FactoryTalk Directory 的产品,当前登录 Windows 用户将会登录到 FactoryTalk Directory 并设置单次登录(如果该用户同时也是 FactoryTalk Security Windows 关联用户并且在 FactoryTalk Security 中开启了单次登录)。
  • 如果尝试登录的用户是 FactoryTalk Security 用户而不是 FactoryTalk Security Windows 关联用户,那么用户将在不设置单次登录的情况下登录 FactoryTalk Directory。
  • 有关在 FactoryTalk View 中如何使用这些功能的更多信息,请参见
    FactoryTalk View Site Edition 用户指南
    的第 5 章。
  • 有关单点登录的更多信息,请参见
    FactoryTalk Services Platform 帮助
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal