将 FactoryTalk View 安全码与 HMI 工程组件搭配使用

如果以标准 FactoryTalk Directory 模式安装 FactoryTalk View SE,则将在 FactoryTalk Local Directory 和 FactoryTalk Network Directory 中自动创建用户组帐户“All Users”。创建本地或网络分布式应用程序时,会将该帐户自动添加到应用程序的运行时安全帐户列表中。默认情况下,“所有用户”帐户被授予所有的 FactoryTalk View Runtime 安全码 (A - P),并有权执行根目录节点的所有 FactoryTalk Security 操作。
在 FactoryTalk View 中,可以限制运行时对命令和宏、图形画面、OLE 对象动词以及 HMI 标签的访问权限。为此,将 FactoryTalk View 安全码分配给计划限制对其进行访问的组件,然后设置单独用户或用户组并分配他们用来访问安全组件的访问码。
同样,对于 All Users 帐户,您也必须移除不希望所有用户访问的代码。
有从 A 到 P 共 16 个 FactoryTalk View Runtime 安全码以及星号 (*) 可分配给组件。星号代表所有 16 个安全码。分配给组件时,则表示分配有任意安全码的所有用户都可访问组件。
要修改分配给用户和用户组的安全码:
  1. 在
    FactoryTalk View SE
    的
    浏览器
    窗口中,双击
    运行时安全
    。
  2. 在
    运行时安全
    对话框中,单击
    安全帐户
    。
  3. 在
    安全设置
    对话框的
    权限
    选项卡中,默认情况下将选中
    用户
    视图。该视图显示已添加到“运行时安全”编辑器中的用户和用户组;对于网络分布式应用程序,则显示用户有权访问的计算机或计算机组。
  4. 单击用户或组以将其选中。目前被分配给选定用户的安全权限会显示在
    权限
    选项卡底部的
    可提供的权限
    字段中。
  5. 单击
    FactoryTalk View 安全码
    旁边的框以展开列表。
  6. 选中或清除列表中安全码旁边的“允许”复选框以更改用户或组的安全码权限。
要将用户或组帐户添加到运行时安全编辑器中:
  1. 在
    安全设置
    对话框的
    权限
    选项卡中,单击
    添加
    。
  2. 在
    选择用户和计算机
    对话框中,为网络分布式应用程序添加用户和用户组。
    如果使用的是本地站点应用程序,上述对话框的名称将为
    选择用户或组
    。
备注
  • 如果计划使用 FactoryTalk Security 来保护操作(例如创建和打开应用程序、创建和编辑 HMI 工程组件、向标签进行写入等等),必须使用 FactoryTalk Security 针对“浏览器”窗口中的文件夹设置这些权限。
  • 有关普通操作以及如何允许或拒绝对它们进行访问的更多信息,请参见
    FactoryTalk Services Platform 帮助
    。
  • 有关在 FactoryTalk View 中如何使用这些功能的更多信息,以及为 FactoryTalk View 用户和用户组分配 FactoryTalk Security 权限的示例,请参见
    FactoryTalk View Site Edition 用户指南
    的第 5 章。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal