“运行时安全”对话框

如何打开“运行时安全”对话框?
在 FactoryTalk View Studio 中,单击
设置
> 运行时安全
。
运行时安全
对话框用于授权或拒绝用户或组访问运行时应用程序。
设置
描述
安全帐户
打开
安全设置
对话框。
帐户 ID
FactoryTalk Security 中指定的用户名。
登录宏
宏名称或命令。用户每次登录应用程序时都会运行此宏。
注意:
最大输入命令长度是 260 个字符。 如果输入命令超出此长度,则该命令将被截断,且在运行时可能不会执行。
在网络分布式应用程序中,浏览登录宏时仅会显示来自创建的第一个 HMI 服务器的宏。要使用来自其他 HMI 服务器的宏,可在
登录宏
框中直接输入其中包含的命令。
注销宏
宏名称或命令。用户每次注销应用程序时都会运行此宏。
注意:
最大输入命令长度是 260 个字符。 如果输入命令超出此长度,则该命令将被截断,且在运行时可能不会执行。
在网络分布式应用程序中,浏览注销宏时仅会显示来自创建的第一个 HMI 服务器的宏。要使用来自其他 HMI 服务器的宏,可在
注销宏
框中直接输入其中包含的命令。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal