在 FactoryTalk View SE 中设置安全命令和宏

在“运行时安全命令”编辑器中,可以将命令和用户定义的宏添加到安全命令列表中,并为每个命令列表分配一个安全码。存在从 A 到 P 的 16 个安全码,可以将这些安全码分配至命令和宏。也可以分配星号 (*)。分配给命令时,则意味着分配有任意安全码的用户均可访问命令。
安全命令列表中的第一个条目是 Unspecified_Command,默认情况下为其分配了星号。任何不在安全命令列表中的命令或宏都是
未指定的命令
,分配给 Unspecified_Command 条目的安全码适用。如果将星号分配给 Unspecified_Command,则表示分配有任何安全码的用户均可访问所有未指定的命令。要限制对未指定的命令和宏的访问,请为 Unspecified_Command 条目分配 16 个安全码之一。
要访问分配了 * 以外的安全码的命令或宏,必须为用户分配该安全码。在 FactoryTalk View Runtime 安全编辑器的“安全设置”对话框的“权限”选项卡中为用户分配安全码。默认情况下,将用户添加到用户帐户列表时,即会为其分配所有安全码。
小贴士:
  • 要为图形画面分配安全码,请使用图形编辑器中“编辑”菜单上的“画面设置”条目。
  • 要为 OLE 对象动词分配安全码,请使用图形编辑器中“动画”对话框上的“OLE 动词”选项卡。
  • 要为 HMI 标签分配安全码,请使用“HMI 标签”编辑器。
要确保对命令和宏进行安全访问:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    菜单栏上,转到
    设置
    >
    运行时安全命令
    。
  2. 在
    安全命令
    对话框中,单击
    下一步
    ,直到突出显示电子数据表中的空白行并清除
    命令
    字段。
  3. 在
    命令
    字段中,键入要设置其安全性的宏或命令的名称,或者单击
    浏览按钮 (...)
    以打开
    命令
    向导并从中选择一个命令。
  4. 键入说明,提供有关宏或命令的详细信息。
  5. 在
    安全码
    字段中,单击向下箭头以显示代码列表,然后单击选择一个代码。
  6. 单击
    接受
    ,将命令及其信息添加到安全命令电子数据表中。
    还可以直接在电子数据表中输入命令、描述和安全码。
  7. 单击
    保存
    以保存对安全命令列表所做的更改。
该编辑器包括以下选项:
  • 命令
    完整键入命令或宏名称。
  • 安全码
    为条目选择一个 A 到 P 的安全码或 *。如果用户无权访问此安全码,则将无法运行命令或宏。如果未为 Unspecified_Commands 分配星号 (*),则可能需要将星号分配给所有用户都需要访问的命令,如“登录”和“注销”。
  • 描述
    键入说明如何使用命令或宏的描述。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal