为站添加 HTTPS 绑定

开始前,请确保:
  • 已拥有站点要用于安全套接字层 (SSL) 的证书。
  • 已安装 Microsoft Windows 更新 KB3140245。有关更新的更多信息,请参见 Microsoft 支持,网址为:
    http://support.microsoft.com/en-in/help/3140245
    。
为站点添加 HTTPS 绑定
  1. 在托管该网站的计算机上,从
    控制面板
    中选择
    管理工具
    >
    Internet 信息服务 (IIS) 管理器
    。
  2. 在
    连接
    窗格中,单击树中的服务器节点。
  3. 在
    服务器
    主页
    中,双击
    服务器证书
    。
  4. 在
    操作
    窗格中,选择管理证书的操作。
  5. 按照指示完成配置。有关服务器证书的更多信息,请参见 Microsoft TechNet,网址为:
    http://technet.microsoft.com/library/831637.aspx
    。
  6. 在
    连接
    窗格中,单击树中的
    默认网站
    。
  7. 在
    操作
    窗格中,单击
    绑定
    。
  8. 在
    站点绑定
    对话框中,单击
    添加
    。
  9. 在
    添加站点绑定
    对话框中,
    • 从
      类型
      列表中选择
      https
      。
    • 从
      IP 地址
      列表中,根据需要选择
      所有未分配的地址
      或网站的 IP 地址。
    • 在
      端口
      字段中,根据需要键入另一个端口号。
    • 从
      SSL 证书
      列表中,选择站点要使用的证书。
  10. 完成后,单击
    确定
    。
有关向站点添加绑定的更多信息,请参见 Microsoft TechNet,网址为:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ac19cc3c-7be9-44ef-8ea6-3af39fe69a7b
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal