默认的 FactoryTalk Security 设置

如果您已在计算机上以标准 FactoryTalk Directory 模式首次安装了 FactoryTalk Services Platform 和 FactoryTalk View Site Edition:
  • 在 FactoryTalk Local Directory 中,所有用户都有对此目录和 FactoryTalk View 的完全访问权限。
  • 在 FactoryTalk Network Directory 中,属于连接到 FactoryTalk Network Directory 的任意本地计算机上的 Windows 管理员组成员的所有用户都具有对此目录和 FactoryTalk View 的完全访问权限。
创建本地站点、网络站点或网络分布式应用程序时,用户组“Windows Administrators”和“Administrators”都在 FactoryTalk Directory(System/Users and Groups/User Groups 文件夹)上创建。同样,会自动将组帐户“所有用户”添加到 FactoryTalk View Runtime 安全帐户中。默认情况下,将授予“所有用户”所有 FactoryTalk View Site Edition 运行时安全码 (A - P) 以及所有 FactoryTalk Security 操作(在根目录节点下)。
这意味着所有用户都可以在 FactoryTalk View Studio 中开发和修改应用程序,并在 FactoryTalk View SE Client 中运行应用程序。如果希望保留所有用户的完全访问权限,则不需要进行进一步的安全设置。
如果您已经通过 FactoryTalk Services Platform 和 FactoryTalk View Site Edition 升级了现有系统,则无论之前设置了哪种安全设置,都将继续有效。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal