为用户设置可以打开应用程序但无法进行修改的访问权限

要限制对
FactoryTalk View SE
应用程序的访问权限,可在
FactoryTalk Security
中设置各用户的安全权限。
要使用户可以打开应用程序但无法修改,请按以下步骤操作。所有具有该组权限的用户都可以从
FactoryTalk View SE
客户端中打开并运行应用程序,也可以在
FactoryTalk View Studio
中打开应用程序,但是不能对其进行更改。
小贴士:
  • 这些权限允许用户在运行时从
    FactoryTalk View SE
    客户端登录应用程序。
  • 有关在
    FactoryTalk View SE
    应用程序中如何使用安全权限为用户和用户组创建不同级别的资源访问权限的详细信息,请参见
    《FactoryTalk View Site Edition 用户指南》
    第 5 章。
  • 有关
    FactoryTalk Security
    的完整详细信息,请参见
    FactoryTalk Services Platform 帮助
    。
为用户设置可以打开应用程序但无法进行修改的访问权限:
  1. 在
    FactoryTalk View SE
    的
    浏览器
    窗口中,右键单击应用程序图标,然后单击
    安全
    。
  2. 在
    安全设置
    对话框的
    权限
    选项卡中,单击要为其设置安全权限的用户。
  3. 在
    所有操作
    列表中,单击位于
    通用
    旁边的框以展开“通用”操作列表。
  4. 在
    权限
    列表中,在
    列出子目录
    和
    读取
    常见操作旁边,选中
    允许
    复选框。
  5. 如果“允许”或“拒绝”列中的任何其他复选框处于选中状态,请单击相应的框将其清除。
  6. 单击
    标签
    旁边的框以展开标签操作列表。确保清除这两栏中的
    写入值
    复选框。
  7. 单击
    确定
    保存用户的安全权限,关闭应用程序的
    安全设置
    对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal