报警

使用
FactoryTalk Alarms and Events
作为报警策略。此报警系统允许多个 FactoryTalk 产品在整个 FactoryTalk 系统中共享一个报警和事件公共视图。使用
FactoryTalk Alarms and Events
之后,
FactoryTalk View
应用程序可包括以下报警监控:
  • 基于设备的报警,包括:
    • 基于 Logix 指令的报警
      先编程报警指令然后将其下载到
      Studio 5000
      控制器中。控制器检测报警条件,发布报警信息(该信息路由到
      FactoryTalk Alarms and Events
      )。
    • 基于 Logix 标签的报警
      Logix 基于标签的报警将报警条件与
      Studio 5000
      控制器的标签相关联。Logix 基于标签的报警对标签值加以监控以确定报警条件,但不属于逻辑程序,不会增加工程的扫描时间。Logix 基于标签的报警仅在
      Compact GuardLogix
      5380、
      CompactLogix
      5380、
      CompactLogix
      5480、
      ControlLogix
      5580 和
      GuardLogix
      5580 控制器上受支持。
  • 基于服务器标签的报警
    由通过标签监控可编程控制器的软件定义和管理报警条件。基于标签的报警监控由
    Rockwell Automation
    控制器(通过
    Rockwell Automation
    设备服务器
    FactoryTalk Linx
    进行通信)、第三方控制器(通过 OPC 数据服务器进行通信)和 HMI 标签提供支持。如果不想使用 Studio 5000 Logix Designer 中的预置指令或者没有 Studio 5000 控制器,请使用基于服务器标签的报警监控。
  • OPC UA 报警
    报警条件由第三方 OPC UA 服务器提供。报警数据随后通过 FactoryTalk Linx OPC UA Connector 路由至
    FactoryTalk Alarms and Events
    。
有关使用 FactoryTalk Alarms and Events 的完整信息,请参见
FactoryTalk Alarms and Events 帮助
。有关使用报警表达式在报警状态改变时使框的颜色产生动画效果的示例,请参见
FactoryTalk Alarms and Events 系统配置指南
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal