逻辑与控制

  • 在
    FactoryTalk View Studio
    中,
    逻辑与控制
    文件夹包含的编辑器可用于设置在运行时操作标签数据和发出命令的其他方式。
    可以设置:
    • 衍生标签
      ,以从结合的标签数据中衍生值。
    • 事件
      ,以在发生指定事件时触发相关操作。
    • 宏
      ,以按顺序发出多个
      FactoryTalk View SE
      命令。
    • 客户端快捷键
      ,将命令分配至与对象或画面无关的键盘按键,以使这些快捷键在运行时始终可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal