快速启动步骤

在
FactoryTalk View Studio
中,可以创建以下能反映设备或者过程的应用程序:
  • 网络分布式应用程序
    网络分布式应用程序可以包含多个服务器,在多个计算机上运行,同时有多个客户端连接到该应用程序。
  • 网络站点应用程序
    网络站点应用程序包含一个 HMI 服务器、一个或多个数据服务器以及一个或多个
    FactoryTalk Alarms and Events
    服务器。HMI 服务器和客户端必须位于一台计算机上。
  • 本地站点应用程序
    本地站点应用程序包含一个 HMI 服务器、一个数据服务器以及一个
    FactoryTalk Alarms and Events
    服务器。所有应用程序组件和客户端都在一台计算机上。
这些步骤使用网络分布式应用程序作为示例来说明如何使应用程序启动并准备好运行。
创建要运行的应用程序。应用程序是硬盘上包含应用程序文件 (*.sed) 等的一个文件夹。
创建应用程序后,使用以下步骤创建应用程序的基本组件。
  • 步骤 1.1
    :创建区域
    创建网络分布式应用程序后,创建区域。区域是
    FactoryTalk View SE
    中的逻辑分类。每个区域可以包含多个服务器,但建议每个区域仅放置一个服务器。
  • 步骤 1.2
    : 添加 HMI 服务器
    创建区域后,向应用程序添加 HMI 服务器。HMI 服务器是向客户端提供信息的软件程序。HMI 服务器存储 HMI 工程组件(例如,图形画面)并向客户端提供这些组件。
  • 在添加数据服务器之前,为它创建一个新区域。数据服务器会汇总数据请求(如来自控制器的标签值),并将数据发布到请求客户端。单个数据服务器可由应用程序中的所有组件共享。
    FactoryTalk® Linx
    是连接到
    Rockwell Automation®
    设备和网络的首选数据服务器。
    FactoryTalk Linx
    还提供基于 Control Logix 设备的报警和事件服务。还可以使用
    RSLinx® Classic
    和第三方 OPC 服务器(如 KepServer Enterprise)。
  • 在添加报警服务器之前,为它创建一个新区域。报警服务器监控
    FactoryTalk View SE
    应用程序中的报警。可以从
    Rockwell Automation
    设备和第三方控制器监控报警。
步骤 2
: 创建图形画面
创建操作员将用于监视和控制工厂过程的图形画面。画面显示系统或过程数据,并让操作员能够将值写入外部设备,如可编程控制器。
创建图形对象,直观呈现设备中的过程和活动。工具箱提供可添加到画面的对象。
在
FactoryTalk View SE
中,可为图形画面中的对象添加动画,从而增强应用程序中自动化控件和过程的可视化效果。
步骤 5
:
选择标签
创建设备快捷方式后,可通过标签浏览器获取网络上的标签。根据需要将这些标签分配给画面中的对象。
步骤 6
:
设置报警
设置报警,在发生危险或危急情况时通知操作员。
设置数据记录以收集和存储标签值。
在 FactoryTalk View Studio 中,一次只能测试一个图形画面。要测试画面之间的导航,请在 FactoryTalk View SE Client 中运行应用程序。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal