配方

配方是与图形画面中特定标签集相关的数字和字符串数据值的集合。
在 FactoryTalk View SE 中,可以使用配方搭配以下各项之一:
  • RecipePro+ 编辑器提供高级配方管理,包括创建、复制、编辑和预览配方。可通过刷新配方值查看当前标签值和预设配方值之间的差异。还可以使用该编辑器将配方导出至 CSV 文件,或从 CSV 文件导入配方。
  • 旧配方在图形画面中提供不同组合的标签值。可使用配方编辑器或可生成 ASCII 文本文件的任何文本编辑器来创建配方。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal