FactoryTalk View 命令

在
FactoryTalk View SE
应用程序中,可在以下位置使用命令:
  • 宏或符号。
  • 命令行。
  • 需要输入操作的字段。例如,当您向图形画面画面中的对象分配触及动画时作为按下、释放或重复操作,或作为按钮的操作。
您可以在
FactoryTalk View Studio
的“命令行”窗口中使用命令行。
在
FactoryTalk View SE
Client 上,
FactoryTalk View
命令优先于宏。例如,如果具备一个名为
Display
的宏,则每当尝试运行
Display
宏时都会运行
Display
命令。
在命令描述中,使用下列惯例:
  • 在尖括号中括起的参数
    <
    file
    >
    是必须的。
  • 用方括号括起的参数
    [
    file
    ]
    是可选的。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal