FactoryTalk View Studio

以下插图显示了
FactoryTalk View Studio
主窗口的概览。
FTViewStudio
很多元素是 Windows 的常见元素,在此不再赘述。以下各项在使用
FactoryTalk View Studio
时有重要作用。
条目
名称
描述
callout1
菜单栏
包含活动窗口的菜单项。每个编辑器都有自己的一组菜单。
callout2
工具栏
包含常用菜单项,可以在不打开菜单的情况下快速访问这些项目。
所有
FactoryTalk View
编辑器均使用标准工具栏。“图形”编辑器带有附加工具栏,当打开图形画面、全局对象画面或库时,会显示附加工具栏。
callout3
工作区
FactoryTalk View Studio
窗口的空白区域。将相应图标从浏览器拖到工作区即可打开编辑器和图形画面。
callout4
诊断列表
显示有关系统活动的消息。可指定要在诊断列表中显示的消息类型,也可以移动并调整列表大小,以及清除其中的消息。
bracketcallout1
浏览器窗口
在
FactoryTalk View Studio
中进行操作的主要工具。可以通过它来访问编辑器,从而设置应用程序和创建其组件。
bracketcallout2
工具箱
它是一个可搜索的工具箱,其中包含图形对象。
右键单击对象可将常用的对象添加到“常用对象”或在列表视图中显示这些对象。在搜索框中键入对象名称,即可按键入的内容筛选对象。
bracketcallout3
对象浏览器
提供当前图形画面中所有对象的列表。清空某对象的复选框会将其在图形画面中隐藏。
组合对象带有一个
+
图标,并以可展开条目的形式列于树形列表中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal