应用程序库

应用程序库提供可视化元素,如全局对象和面板,助您快速构建应用程序。与 FactoryTalk View SE 一起安装的应用程序库包括 Rockwell Automation 设备对象库和 Rockwell Automation 过程对象库。这些库存储在 C:\Users\Public\Documents\RSView Enterprise\SE\Application Libraries 中。可以将应用程序库添加到新的或现有的 HMI 服务器。
安装的应用程序库及其版本为:
  • 设备对象库
    • 状态监控设备库 -
      <version>
    • IO 设备库 -
      <version>
    • IO Link 设备库 -
      <version>
    • 网络设备库 -
      <version>
    • 电力设备库 -
      <version>
    • 安全设备库 -
      <version>
  • 过程对象库
    • 过程库 -
      <version>
    • 过程库 -
      <version>
<version>
是占位符,表示库版本。
要下载最新版本的设备对象库和过程对象库,请转到 产品兼容性和下载中心,然后搜索“设备对象库”和“过程库”。若要添加库,可以将它们放在
应用程序库
文件夹中并将它们一起导入,也可以单独导入它们。
备注
  • 添加应用程序库会影响许可计数,因为它会向应用程序添加额外的画面。添加的每个面板(.gfx 文件)都会计为一个用于激活的画面。相应的全局对象画面(.ggfx 文件)不会添加到总许可计数中。
  • 在 HMI 服务器和 FactoryTalk View Studio 分别位于两台计算机上的网络系统中,要添加应用程序库,库文件必须存在于两台计算机上。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal