设置通信

以下面提供的概述作为设置网络分布式应用程序通信所需的多步过程指南。
要为应用程序设置通信:
  1. 收集有关运行应用程序的网络以及连接到该网络的设备的信息。需要使用此信息来设置数据服务器,以提供指向网络上物理设备的链接。
  2. 确定用于应用程序与网络上的设备之间进行的通信的数据服务器。可以使用以下选项之一:
    • FactoryTalk Linx
      数据服务器
    • OPC 数据服务器 - 符合 OPC DA 2.05a、UA 1.02 或 1.03 规范的数据服务器。
    • OPC UA 服务器
  3. 确保已安装要使用的数据服务器软件,然后使用其随附文档,设置服务器以实现设备和
    FactoryTalk View
    应用程序之间的通信。
  4. 在
    FactoryTalk View Studio
    中,添加一个指向在步骤 3 中设置的数据服务器的数据服务器。
  5. (可选)如果要在应用程序中使用 HMI 标签,则打开
    标签
    编辑器
    ,然后创建以
    设备
    作为数据源的标签,并在
    地址
    框中指定将提供标签值的 OPC 项。
  6. 在图形画面的对象中或需要标签值的任何其他位置,键入 HMI 标签名称。
    对于设备中的直接引用,键入标签名称或地址(使用 OPC 服务器的语法),或使用
    标签浏览器
    进行浏览,然后选择 HMI 标签或 OPC 数据服务器标签。
    小贴士:
    安装
    FactoryTalk View SE
    时,不会自动安装
    RSLinx Classic
    。有关安装
    RSLinx
    的详细信息,请参见
    FactoryTalk View SE
    安装包中包含的《
    FactoryTalk View SE
    安装指南》。
    要在安装
    FactoryTalk Linx
    后进行使用,必须对其进行设置,并为应用程序添加
    FactoryTalk Linx
    数据服务器。有关设置
    FactoryTalk Linx
    的详细信息,请参见
    FactoryTalk Linx
    帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal