更改默认通信协议

要更改分布式
FactoryTalk
系统的默认通信协议,请使用
Live Data 策略属性
。
必要时更改此设置。例如,如果系统出现通信问题,故障排除需要切换到 DCOM。在部署此更改以运行产品系统前,请彻底测试通信。注意有许多因素会影响到通信,包括防火墙、关闭的端口以及网络架构与配置之间存在差异。
要更改默认通信协议
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,依次展开
    系统 > 策略 > 系统策略
    。
  2. 右键单击
    Live Data 策略
    ,然后选择
    属性
    。
  3. 在
    默认协议设置
    右侧的列表中,将默认通信协议由
    TCP/IP
    切换为
    DCOM
    ,或者由
    DCOM
    切换为
    TCP/IP
    。
  4. 选择
    确定
    。
  5. 请关闭并重新启动网络上的所有计算机。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal