设置审核策略

使用
审核策略属性
指定使用系统时会记录哪些与安全相关的信息。 审核策略 包括是否审核访问检查,是审核访问授权、拒绝还是两者都审核等等。审核消息会发送到
FactoryTalk Diagnostics
,可通过
FactoryTalk Diagnostics
Viewer 查看。
要设置审核策略
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,依次展开
    系统
    >
    策略
    >
    系统策略
    。
  2. 右键单击
    审核策略
    ,然后选择
    属性
    。
  3. 在列出的每个策略设置的
    审核策略属性
    中,选择
    已启用
    或
    已禁用
    。
    1. 审核对配置和控制系统的更改
      • 已启用
        (默认)- 在
        FactoryTalk
        系统中的配置和控制系统发生改变时生成审核消息。
      • 已禁用 -
        即使在
        FactoryTalk Diagnostics
        设置
        中的
        消息路由
        选项卡中为审核消息配置了记录目标,也不会将审核消息发送到
        FactoryTalk Diagnostics
        记录文件。
      无论是否启用审核记录,始终记录任何对
      审核对配置和控制系统的更改
      策略的值本身进行的更改。如果启用,则审核信息将发送到
      FactoryTalk Diagnostics
      。
    2. 审核失败的安全访问
      • 已启用
        - 用户因没有充足的安全权限而导致对象或功能的访问失败时,会生成审核消息。
      • 已禁用
        (默认)- 用户访问受安全保护的对象或功能失败时,不生成审核消息。
    3. 审核成功的安全访问
      • 已启用
        - 用户因具有充足的安全权限而成功访问对象或功能时,会生成审核消息。
      • 已禁用
        (默认)- 用户因具有充足的安全权限而成功访问对象或功能时,不会生成审核消息。
      如果启用,此策略可能会生成大量的审核消息。只有在特定原因条件下才启用此策略,如测试或诊断用户是否能够访问系统中特定的功能或对象。如果启用,则审核信息将发送到
      FactoryTalk Diagnostics
      。
  4. 选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal