设置网络健康监控策略

使用
健康监控策略属性
微调系统在确定是否发生了网络故障以及在切换到后备服务器之前等待的时间时所使用的参数。
当服务器由于网络流量和波动而暂时不能与其他计算机通信时,会发生网络故障。在发生网络故障期间,即使冗余服务器对中的计算机不能通信,活动服务器也仍然保持活动状态,后备服务器仍然保持待机状态。
小贴士:
更改健康监控策略设置会产生不可预料的结果。这些预先设置的默认设置通常为大部分网络提供最佳效率。
要设置网络健康监控策略
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,依次展开
    系统
    >
    策略
    >
    系统策略
    。
  2. 右键单击
    健康监控策略
    ,然后选择
    属性
    。
  3. 在
    速率
    下选择要编辑的策略设置。窗口的底部窗格中会显示策略的描述。
  4. 在当前速率的右侧,选择
    向下箭头
    输入一个新数字,或使用小型向上和向下箭头选择更大或更小的数字。
  5. 选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal