保护 FactoryTalk 系统

FactoryTalk Security
通过限制对具有合理需求的内容的访问权限来提高自动化系统的安全性。
FactoryTalk Security
会验证用户的身份,并根据在
FactoryTalk
Network Directory 或
FactoryTalk
Local Directory 中保存的一组已定义用户帐户和访问权限授权用户对
FactoryTalk
系统的访问请求。
FactoryTalk
系统中可保护的资源包括:
这些
FactoryTalk Security
功能组合起来可构建理想的安全解决方案:
继承
的原则决定访问权限的设置方式。例如,如果为应用程序中的区域分配安全设置,区域中所有的对象都会继承这个区域的安全设置。为该区域中的一个或多个对象设置安全性可覆盖该行为。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal