将 FactoryTalk Diagnostics 转发到 Syslog 收集器

自版本 6.50.00 起,FactoryTalk Services 支持从使用网络范围的应用程序转发 FactoryTalk Diagnostics。自版本 6.60.00 起,FactoryTalk Services 支持从使用本地范围的应用程序转发 FactoryTalk Diagnostics。启用 syslog,从启用了 FactoryTalk 的应用程序(如 FactoryTalk View Site Edition 和 Studio 5000 Logix Designer)将 FactoryTalk Diagnostics 消息存储到 Syslog 收集器。默认情况下,Syslog 处于禁用状态。您还可以通过计算机或计算机组的
诊断
选项卡访问 syslog 配置。
Syslog 根据以下规则支持 FactoryTalk Network Directory 和 Local Directory。
Condition
Network Directory 的 syslog
Local Directory 的 syslog
同时配置 Network Directory 和 Local Directory 范围
按网络配置工作。
按网络配置工作。
仅配置 Network Directory 范围
按网络配置工作。
无任何功能。
仅配置 Local Directory 范围
无任何功能。
按本地配置工作。
将 FactoryTalk Diagnostics 转发到 Syslog 收集器
  1. 在 FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    窗格中,转到
    系统>策略>系统策略> FactoryTalk Diagnostics
    。
  2. 在
    FactoryTalk Diagnostic 配置
    对话框的左窗格中,选择
    Syslog
    。
  3. 在
    FactoryTalk Diagnostic 配置
    对话框的右侧窗格中,选择
    启用 Syslog
    。
  4. 配置以下内容:
    • Syslog 收集器或中继器
    • 消息缓冲
      重要提示: 更改缓冲区大小将影响所有计算机,而减小缓冲区大小可能会删除存储在缓冲区中的消息。
    • 消息类别
  5. 选择
    应用
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal