授权服务以使用 FactoryTalk 智能卡登录

使用 FactoryTalk 智能卡授权来授权可使用
FactoryTalk
智能卡登录功能的服务。
请求访问权限以使用
FactoryTalk
智能卡登录功能的服务必须受到
Rockwell Automation
的信任。请注意,如果选择
仅智能卡
作为系统
登录方法
,则可在不对本地 FactoryTalk 用户进行身份验证的情况下访问系统。系统仅授予对智能卡身份的访问权限。为了保持强安全性,建议除了提供智能卡外,还需要提供密码,也就是说,必须选择
密码和智能卡
作为
登录方法
。请注意,
仅智能卡
系统
登录方法
不能用于 Windows 关联用户。
小贴士:
要配置智能卡授权策略,请使用
FactoryTalk
管理员组成员帐户登录
FactoryTalk
。
要授权可使用
FactoryTalk
智能卡登录的服务
  1. 登录到
    FactoryTalk
    Network Directory 或
    FactoryTalk
    Local Directory。
  2. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开
    系统
    >
    策略
    >
    系统策略
    文件夹。
  3. 右键单击
    智能卡授权
    ,然后选择
    属性
    。
    智能卡授权
    策略通过监视请求
    FactoryTalk
    智能卡登录功能的每项服务来控制访问。
  4. 在
    FactoryTalk
    智能卡授权
    中,单击“添加”以允许访问请求
    FactoryTalk
    智能卡登录功能的服务。
  5. 单击
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal