授权应用程序访问 FactoryTalk Directory

使用
FactoryTalk
服务应用程序授权
授权应用程序访问
FactoryTalk Directory
。
用于验证发布者证书信息的选项在默认情况下处于启用状态,不允许未由
Rockwell Automation
或
Microsoft®
签名的应用程序访问
FactoryTalk Directory
。
小贴士:
要配置
应用程序授权
策略,请使用
FactoryTalk
管理员组成员帐户登录
FactoryTalk
。
要授权应用程序访问
FactoryTalk Directory
  1. 登录到
    FactoryTalk
    Network Directory 或
    FactoryTalk
    Local Directory。
  2. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开
    系统
    >
    策略
    >
    系统策略
    文件夹。
  3. 右键单击
    应用程序授权
    ,然后选择
    属性
    。
    应用程序授权
    策略通过监控从
    FactoryTalk
    请求服务令牌的每个应用程序的信息来控制访问。
  4. 在
    FactoryTalk
    服务应用程序授权
    中,检查可授权的应用程序列表。要按照进程名称、计算机名称或是否允许访问对应用程序列表进行排序,请选择窗口顶部的相应列标头。
    某些应用程序为
    FactoryTalk
    所必须,无法将其移除或拒绝其访问权限。这些条目在列表中以灰色文本显示。
  5. (可选)要查看某一进程的发布者证书信息,请在
    发布者信息
    列中选择所需单元格。
  6. 选择进程并向右滚动,以查看其访问状态。选择
    允许访问
    允许访问
    FactoryTalk Directory
    ,或清除此选项会拒绝访问
    FactoryTalk Directory
    。
  7. (可选)要自动允许任何新进程访问
    FactoryTalk Directory
    ,请选择
    启用默认访问
    。
  8. (可选)要自动禁止任何新进程访问
    FactoryTalk Directory
    ,请清除
    启用默认访问
    。
  9. (可选)要允许未签名的应用程序,请清除
    验证发布者信息
    。
  10. 选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal