授权第三方连接到启用了 FactoryTalk 的产品

使用
FactoryTalk Web 令牌授权
创建客户端 ID 和客户端密钥对。第三方产品可以通过
FactoryTalk Web 令牌授权
使用在 FactoryTalk 系统中注册的客户端 ID 和客户端密钥来获取安全 Web 令牌。获取安全 Web 令牌后,第三方产品可以使用该令牌访问启用 FactoryTalk 的产品中的 Web API。
FactoryTalk Web 令牌授权
可以禁用或删除客户端 ID 和客户端密钥,以吊销颁发给第三方产品的令牌。之前颁发的令牌将在 60 分钟后失效。为确保功能正常运行,需要在 FactoryTalk Directory 服务器计算机上安装 FactoryTalk Directory 服务器服务。
授权第三方连接到启用了 FactoryTalk 的产品
  1. 在 FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    窗格中,转到
    系统>策略>系统策略>Web 令牌授权
    。
  2. 在
    FactoryTalk Web 令牌授权
    对话框中,选择
    生成
    ,输入描述,然后选择
    添加
    。
    您还可以编辑、禁用、启用或删除客户端 ID 和客户端密钥。
  3. 将客户端 ID 和客户端密钥复制到第三方产品的注册界面。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal