浏览“策略属性”窗口

所有
产品策略
和
系统策略
窗口均包含相同特性,可用于导航到属性设置。
要浏览“策略属性”窗口
  • 要按照字母顺序对策略设置进行排序,请选择
    字母顺序
    :POL_alphabetic
  • 要按照类别对策略设置进行排序,请选择
    类别
    :POL_categories
  • 要展开或折叠类别中的策略设置列表,请选择类别名称旁的箭头。
  • 要更改设置,请选择设置,然后选择或键入新的值。
  • 要更改列的大小,请将光标在列标题上移动,直至出现交叉条形状,然后进行选择和拖动,以扩大或缩小列大小。
  • 要调整所选设置的描述大小,请拖动窗口按钮上的描述窗格的顶部。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal