导出策略

如何打开“导出策略”?
  1. 打开
    FactoryTalk Administration Console
    或
    FactoryTalk View Studio
    。
  2. 选择
    工具
    >
    导出策略
    。
使用
导出策略
创建包含当前
FactoryTalk Directory
策略设置的 XML 文件。
导出的策略限制为可由已登录用户访问的策略。如果已登录用户对策略或其父文件夹没有读取、执行或列出子目录权限,则不会导出该策略。
使用 XML 或文本比较工具确定已导出策略文件之间的策略变更。
前提
  • 获取用于导出策略的用户权限:
    • 在
      FactoryTalk Administration Console
      中,选择
      系统
      >
      策略
      >
      FactoryTalk Administration Console
      >
      功能安全
      >
      配置安全性
      。
  • 获取要导出的各策略的权限:
    • 通用 > 读取
    • 通用 > 执行
    • 通用 > 列出子目录
要将策略导出到 XML
  1. 从
    工具
    菜单中,选择
    导出策略
    。
  2. 输入或浏览到 XML 文件所在的路径。
  3. 选择
    导出
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal