通过命令行导出策略

自
FactoryTalk Services Platform
版本 6.30 起,用户可以使用
FTPolicyExport 工具
导出策略。可以从
FactoryTalk Administration Console
界面和命令行导出策略。
导出的策略限制为可由已登录用户访问的策略。如果已登录用户对策略或其父文件夹没有读取、执行或列出子目录权限,则不会导出该策略。
使用 XML 或文本比较工具确定已导出策略文件之间的策略变更。
前提
  • 要成功导出策略,请确保用户具有导出当前
    FactoryTalk Directory
    策略设置的权限:
    • 在
      FactoryTalk Administration Console
      中,选择
      系统
      >
      策略
      >
      FactoryTalk Administration Console
      >
      功能安全
      >
      属性
      >
      导出策略
      >
      配置安全性
      。
  • 要成功导出策略,请确保用户对
    FactoryTalk Directory
    的所有区域具有以下权限:
    • 通用 > 读取
    • 通用 > 执行
    • 通用 > 列出子目录
命令行参数
从命令行执行导出工具时,请使用以下语法:"
FTPolicyExportTool.exe.-sso [-g/ -l] -p
"
参数
描述
-sso
必需。
使用单次登录进行身份验证。
-g
/
-l
必需。
指定需要登录并导出策略的
FactoryTalk Directory
。“g”表示全局(网络)目录。“l”表示本地目录。
-p
必需。
指定要用来保存所导出 XML 文件的位置。
通过命令导出策略的示例
  1. 将全局
    FactoryTalk Directory
    策略导出到当前文件夹
    "C:\Program Files (x86)\Common Files\Rockwell\FTPolicyExportTool.exe" -sso -g -p ".\Policy.xml"
  2. 将本地
    FactoryTalk Directory
    安全策略导出到指定文件夹
    "C:\Program Files (x86)\Common Files\Rockwell\FTPolicyExportTool.exe" -sso -l -p "C:\Users\Public\Documents\Policy.xml"
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal