所导出策略中的用户帐户和密码状态

在
FactoryTalk Services Platform
版本 6.30 中,导出的
FactoryTalk Directory
策略包括用户帐户和密码状态信息。可在导出的 XML 文件中找到此信息。
导出用户帐户状态
只能导出
FactoryTalk
用户
帐户和
FactoryTalk
临时用户
帐户的帐户状态。导出包括帐户状态(已禁用、已启用、已删除、已锁定或未知)。
选中或清除
帐户已禁用
复选框可禁用或启用帐户。
FTSP Linked Icons PNG File Template
以下是导出的用户帐户状态示例:
FTSP Linked Icons PNG File Template
XML 文件中的值表示不同的用户帐户状态。
值
状态
0
帐户处于正常状态。
-1
帐户已被删除。
-2
帐户已被禁用。
-3
帐户已被锁定。
-4
帐户已被禁用和锁定。
导出密码设置和密码使用期限
只能导出
FactoryTalk
用户
的密码设置和密码使用期限。密码设置(
用户必须在下次登录时更改密码
和
密码永不过期
),密码使用期限可以导出并包含在 XML 文件中。
FTSP Linked Icons PNG File Template
以下是导出的密码状态示例:
FTSP Linked Icons PNG File Template
XML 文件中的值表示不同的密码状态。
值
密码使用期限
> 0
指示密码到期前剩余的天数。最长天数为 999。
= 0
密码过期。
= -1
密码永不过期。
= -2
下次登录时需要更改密码。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal