配置 SMTP 策略

将 SMTP 策略配置为使用 SMTP 服务器通过启用了 FactoryTalk 的软件发送电子邮件通知。
前提
配置 SMTP 服务器。
配置 SMTP 策略
  1. 在 FactoryTalk Administration Console 或 FactoryTalk View Studio
    浏览器
    中,展开
    系统 > 策略 > 系统策略
    。
  2. 右键单击
    SMTP 策略
    ,然后选择
    属性
    。
  3. 在
    SMTP 策略属性
    中,配置以下内容:
    1. SMTP 服务器域名或 IP 地址。
    2. 端口号。默认为 25。
    3. 选择 SMTP 服务器使用的验证类型。
    4. (可选)发件人的电子邮件地址。
    5. 启用与 SMTP 服务器的加密通信。
  4. 通过选择
    测试 SMTP
    来测试连接。
  5. 在
    测试连接
    中,输入收件人的电子邮件地址,然后选择
    Test
    。
  6. 选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal