将用户权限分配给系统策略变更

在
用户权限分配策略属性
中指定允许哪些用户可以:
  • 备份或还原
    FactoryTalk Directory
    、“系统”文件夹或应用程序
  • 更改
    FactoryTalk Directory
    服务器计算机
  • 在冗余对中的主服务器和辅助服务器(例如 HMI 服务器或数据服务器)之间进行切换。
  • 修改安全授权标识符
Network Directory 中的策略设置和 Local Directory 中的策略设置完全独立。Network Directory 和 Local Directory 也有不同的默认策略设置。
要将用户权限分配给系统策略变更
  1. 登录
    FactoryTalk
    目录。
  2. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,依次展开
    系统
    >
    策略
    >
    系统策略
    。
  3. 右键单击
    用户权限分配
    ,然后选择
    属性
    。
  4. 在
    用户权限分配策略
    中,在安全策略旁和
    配置安全
    右侧,选择
    浏览
    (...)
    。
  5. 在
    配置安全操作
    中的
    策略设置
    选项卡上,选择
    添加
    。将打开
    选择用户或组
    。
  6. (可选)使用筛选器选项限制列表中显示的帐户。
  7. 选择用户或组帐户,然后选择
    确定
    。用户或组添加到
    策略设置
    选项卡上的列表中。
    • 要允许从指定的计算机或组执行操作的用户权限,请选择
      允许
      。
    • 要拒绝从指定的计算机或组执行操作的用户权限,请选择
      拒绝
      。
    • 要移除明确
      允许
      权限,请选择用户和计算机,然后选择
      移除
      。如果没有指定权限,则使用
      拒绝
      权限。
  8. 完成操作后,选择
    确定
    应用策略变更。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal