Loading

变频器(VFD)
Allen-Bradley

使用 Allen‑Bradley 变频器 (VFD) 提高生产正常运行时间、吞吐量和节能效果。
从此处开始
  1. 概述
  2. 产品
Open All Close All
概述
七种不同尺寸的 Allen-Bradley 变频器(variable frequency drive)展示了多种工业自动化电机控制解决方案
Allen-Bradley 徽标

您的工厂依赖于为生产线提供动力的机器,而智能 Allen‑Bradley® 变频器(VFD)有助于让这些机器始终保持最佳性能。我们的设备可轻松与可编程逻辑控制器集成,加快设置速度并简化操作。借助 PowerFlex® 变频器和集成驱动电机,提升生产率、正常运行时间和能源效率。

主要功能

Open All
Close All
高品质变频器,专为严苛环境下的卓越性能而打造

您的生产需要 PowerFlex® 变频器(VFD)的可靠性。我们的低压和中压 VFD 专为您的关键电机应用提供精确的速度、转矩和方向控制而设计。

PowerFlex VFD 符合包括 IEC、UL、CE 和 ISO 认证在内的最高国际标准。此外,每台 VFD 都经过测试,可在最严苛的环境中运行。

查看 50 多个 VFD 案例研究

通过 Premier Integration 实现快速、简单的设置

Allen-Bradley 变频器和 Logix 可编程逻辑控制器实现轻松集成。速度快、无缝且可扩展。易用的软件和工具可在单一开发环境中简化配置和编程。Automatic Device Configuration 可简化维护并减少停机时间,助力您的工业运营持续运转。

了解如何使用 Automatic Device Configuration

在一个平台上管理过程、电源和电机控制

通过将过程、电力和电机控制数据连接到同一 HMI 的统一平台,降低成本并提升对您工业运营的可视性。

PowerFlex 变频器不仅能够控制速度和转矩,还可实时提供能源使用、性能趋势和系统健康的洞察。通过将变频器数据与更广泛的工业运营集成,您可以优化流程、提升正常运行时间并降低风险——所有这些都可通过一个强大的平台实现。

了解统一过程与电力控制

帮助保护您的人员和生产免受风险

安全并不意味着牺牲生产力。Allen-Bradley 变频器提供集成安全选项,帮助降低风险、简化设计并符合您的安全标准。从基本的Safe Torque Off到高级安全功能,PowerFlex 变频器提供硬接线和网络电机控制解决方案,让您在不牺牲性能或增加成本的情况下满足机器要求。

收听此播客

通过高效变频器降低能源成本

我们的低压和中压变频器通过将电机速度与需求相匹配,减少恒速运行造成的电力浪费,从而帮助降低能源成本。结合可编程逻辑控制器的协调控制,能源使用量可以进一步减少。PowerFlex变频器支持高效同步磁阻电机和永磁电机。此外,回馈型变频器能够将浪费的能量转换为可用电力。

查看我们的能效计算器

应对几乎所有应用挑战

PowerFlex 变频器具备高性能精度,能够如此精确地控制速度和转矩,甚至可以驱动纸机以96km/h (60mph)的速度移动厚度仅100μm的纸张。可将我们的变频器配置为独立设备,或集成到PLC或全厂网络中。通过安全、通信、输入/输出和反馈等选项,PowerFlex 变频器为您提供从简单速度控制到复杂过程自动化所需的系统设计灵活性。

了解如何

来自变频器的实时数据推动更优决策

通过智能电机控制应对您最大的生产挑战。PowerFlex变频器提供实时智能,能够访问系统、机器和诊断数据。具备预测性分析功能的变频器可帮助您在维护问题发生前进行预判,实现主动规划。

了解智能电机控制

值得信赖的专家支持

我们的现场服务专家可随时随地为您的团队提供支持。从现代化升级和迁移到变频器启动、调试和远程监控,我们的服务助力您的生产线始终保持高效运行。灵活、可扩展的网络安全解决方案已融入我们的战略方法,帮助保护您的工业运营,提升完整性和韧性,应对不断演变的威胁。

年度或定制维护协议可延长设备寿命和性能,而再制造与生命周期支持则有助于多年保障您的投资。

了解更多  

ROK Talk on Drives 播客系列
一个包裹在麦克风头中的 Allen-Bradley 六角形徽标。旁边的文本写着 ROK Talk on drives。
ROK Talk on Drives 播客系列

收听并了解低压变频器、中压变频器和伺服驱动器的进步如何帮助工业公司迈向制造业的未来。

查看所有剧集

变频器可提高您的投资回报率

从基本的速度控制到复杂的过程自动化,Allen-Bradley 变频器提供全方位的电机控制解决方案,帮助您提升正常运行时间和性能。

低压AC变频器 和集成驱动电机

三个并排放置的 Allen-Bradley 变频器。通过多条电缆连接,这些电子变频器(VFD)为工厂和商业建筑中的应用提供精确的电机控制。
产品
紧凑型变频器

经济实用、节省空间且用途广泛。PowerFlex紧凑型变频器采用模块化设计和直观编程,帮助您更快启动。可在广泛应用中提升性能,功率范围高达22kW (30Hp)。 

查看产品

工程师在 PowerFlex 753 变频器 (VFD) 键盘上选择参数。该变频器是同一排中一组共十二台变频器中的一台。
产品
通用型变频器

对于常见的工业应用——风机、泵、压缩机、鼓风机和传送带——PowerFlex 变频器可提供更可靠的性能和灵活的配置选项,功率范围高达270kW (400Hp)。

查看产品

工程师正在检查一排排数十台高大的灰色工业级变频器(VFD)。
产品
高性能变频器

使用 PowerFlex 高性能变频器为工厂的关键机器供电。其具备先进的电机控制、自我监测和数字平台,可为高达 4500kW (6000Hp) 的应用提供卓越的响应能力。

查看产品

灰色工业电子电机控制设备,具有多条进线和出线、开关和LED灯。变频器用于电机控制。
产品
On-Machine™ 解决方案

使用可直接安装到机器上的分散式解决方案,构建更多模块化机器。加快安装速度,减少硬件、柜空间和占地面积要求,并提升机器灵活性。探索变频器或集成驱动电机解决方案。

查看产品

中压AC变频器

高灰色三段式工业柜,内置中压变频器电机控制电子设备
产品
通用型中压变频器

使用 PowerFlex 6000T 中压变频器实现更高的生产率和效率。这些非回馈变频器更安全、更简单、更可靠。为工厂中的电机应用——风机、泵、压缩机、搅拌机、冷却器等——部署更易集成、直观操作和可靠性能。

查看产品

两名工程师正在检查一排工业中压变频器(VFD)。PowerFlex 7000变频器
产品
特殊用途中压变频器

当您的应用有特殊要求时,例如再生运行、液体冷却或极长的电机电缆长度(最长10km/6mi),PowerFlex 7000中压变频器可以为您提供帮助。它们可实现节能、增强的安全选项、安装灵活性以及更低的运行成本。

查看产品

完善您的智能机器

将 PowerFlex 变频器与这些解决方案相结合,释放最大价值。这些集成技术协同工作,加快调试,减少停机时间,并提供可付诸行动的见解,从而打造更智能、更互联的机器,提高整个工厂的生产率和效率。

  • FactoryTalk Analytics GuardianAI
    FactoryTalk Analytics GuardianAI
    FactoryTalk Analytics GuardianAI
    通过 FactoryTalk Analytics GuardianAI 提供的即将发生资产故障的提前通知,优化维护活动并减少非计划性停机时间。
  • Studio 5000 设计软件
    Studio 5000 设计软件
    Studio 5000 设计软件
    用于所有控制条件的自动化系统设计软件。
  • 设计和组态软件
    设计和组态软件
    设计和组态软件
    利用我们的 Connected Components Workbench™ 软件简化独立机器开发并缩短多行业设计时间。
  • 可编程控制器
    可编程控制器
    可编程控制器
    了解 Allen-Bradley CompactLogix 和 ControlLogix PLC/PAC 控制器(适用于可扩展的高性能自动化场景)以及 Micro800 解决方案。
  • 工业机器人自动化
    工业机器人自动化
    工业机器人自动化
    我们与一批顶尖的机器人制造商开展合作,将前沿的机器人技术与行业领先的自动化软件相结合。
  • Emulate
    Emulate
    Emulate
    使用 Emulate3D™ 数字孪生软件扩展机器的设计和性能。
  • 人机界面
    人机界面
    人机界面
    探索我们广泛的HMI解决方案,包括工业HMI面板、图形终端和操作员界面。立即浏览。
  • I/O
    I/O
    I/O
    从基于机架的选项到 On-Machine™ 选项,我们广泛的 Allen-Bradley 输入/输出 (I/O) 模块产品组合可以满足您的所有运营需求。
  • 运动控制系统
    运动控制系统
    运动控制系统
    探索工业运动控制解决方案,包括伺服驱动器、伺服电机和执行器,实现精确、高性能的工业自动化。

使用变频器释放能源节省潜力

能源成本和可持续性压力持续上升。研究表明,工业电机消耗了全球至少30%的电力——在单速运行时通常会消耗过多能源。PowerFlex变频器通过将电机速度与需求相匹配,帮助降低成本和排放。使用我们的变频器计算器量化节能、估算回报周期并比较产品。立即开始打造更智能、更绿色的工业运营。

了解 PowerFlex 变频器的效率
手在点亮的灯泡下,背景为绿色/黑色
工具
了解 PowerFlex 变频器的效率

查看其 IE 分类,放心您的变频器符合 IEC 61800-9-2。

计算风机和泵的能量节省
亚洲工程师从废水处理池中取水,以检查工业环境概念中经过程序废水处理过程后的水质。
工具
计算风机和泵的能量节省

使用我们的工具来估算您的潜在能耗节省和碳减排量。该数据为投资PowerFlex变频器提供了有力的依据。

比较 PowerFlex 变频器与竞争产品的效率
两名工程师正在检查液压泵的电子和机械功能。其中一名工程师手持一台打开的笔记本电脑。
工具
比较 PowerFlex 变频器与竞争产品的效率

了解 Allen-Bradley 变频器如何帮助您最大化能效并降低运营成本。

变频器带来可衡量的成果

了解全球制造商、OEM 和系统集成商如何使用 PowerFlex 变频器提升生产率并降低能源成本。

  • 在 Energy Drive 的帮助下实现可持续性目标
    在 Energy Drive 的帮助下实现可持续性目标
    Case Study
    Case Study
    在 Energy Drive 的帮助下实现可持续性目标
    Energy Drive 利用变频调速技术帮助客户实现可持续性目标。
    立即阅读
  • 石油和天然气井场现代化通过四象限变频器实现大幅节能
    石油和天然气井场现代化通过四象限变频器实现大幅节能
    Case Study
    Case Study
    石油和天然气井场现代化通过四象限变频器实现大幅节能
    系统集成商 DSI 部署了 PowerFlex 755TR 变频器,对一家全球能源公司的基础设施进行了现代化升级,为持续增长铺平了道路。
    立即阅读
  • RUC Mining 携手罗克韦尔自动化共同发掘地下矿井提升机的发电潜能
    RUC Mining 携手罗克韦尔自动化共同发掘地下矿井提升机的发电潜能
    Case Study
    Case Study
    RUC Mining 携手罗克韦尔自动化共同发掘地下矿井提升机的发电潜能
    RUC Mining 为矿井提升机引入了依托罗克韦尔 PowerFlex 变频器系统的创新型再生能源存储解决方案。
    立即阅读
  • 主动式升级可节省饮料制造商的时间和成本
    主动式升级可节省饮料制造商的时间和成本
    Case Study
    Case Study
    主动式升级可节省饮料制造商的时间和成本
    工厂利用产品和服务激励计划实现电力和电气设备现代化。
    立即阅读
  • 可持续性对 Resolution Copper 至关重要
    可持续性对 Resolution Copper 至关重要
    Case Study
    Case Study
    可持续性对 Resolution Copper 至关重要
    在 Resolution Copper 矿区(力拓和必和必拓的合资企业),系统升级保护了员工、设备和环境
    立即阅读
  • BCPGroup 利用技术推动可持续发展
    BCPGroup 利用技术推动可持续发展
    Case Study
    Case Study
    BCPGroup 利用技术推动可持续发展
    BCPGroup 和 MAGNETA 利用永磁电机技术和人工智能应用来推进石油和天然气行业的可持续发展举措。
    立即阅读
  • 升级后的生物消化器设施提高了产量
    升级后的生物消化器设施提高了产量
    Case Study
    Case Study
    升级后的生物消化器设施提高了产量
    实时数据和远程访问有助于设施减少停机时间、增加天然气产量并改善碳强度报告
    立即阅读
  • 多路复用技术优化物料输送
    多路复用技术优化物料输送
    Case Study
    Case Study
    多路复用技术优化物料输送
    TEC Engineering 的新系统显著降低了物料运输投资和运营成本。
    立即阅读
  • Greenfield 工厂加快奶酪生产
    Greenfield 工厂加快奶酪生产
    Case Study
    Case Study
    Greenfield 工厂加快奶酪生产
    一家大型奶酪制造商求助于 Tri Tech Automation,为其新建工厂实施自动化和控制系统。
    立即阅读
  • Green Bay Packaging 打造未来工厂
    Green Bay Packaging 打造未来工厂
    Case Study
    Case Study
    Green Bay Packaging 打造未来工厂
    Green Bay Packaging 的新造纸厂使用数字技术提高产量,提升系统正常运行时间,实现可持续性发展目标。
    立即阅读
  • 神州机械打造智能无人起重机
    神州机械打造智能无人起重机
    Case Study
    Case Study
    神州机械打造智能无人起重机
    罗克韦尔自动化和神州机械开发了智能无人起重机解决方案,实现高效安全的起重机操作
    立即阅读

变频器详解:常见问题解答

什么是变频器(VFD)/变速驱动器(VSD),它是如何工作的?

变频器 (也称为变频调速器)是一种电子设备,通过调节电源的频率和电压来控制交流电机的速度和转矩。变频器使用脉宽调制将AC电源转换为DC,然后再以所需频率转换回AC。

使用变频器的主要优势包括:提高能效、降低能耗、延长电机和设备的使用寿命、减少机械磨损、实现精确的速度和转矩控制、降低启动时的浪涌电流、提升生产线的灵活性,并有助于实现预测性分析和集成安全功能。

变频器的主要优势之一是提高能源效率。变频器可以将电机速度与应用负载要求相匹配,通过算法速度控制减少机械磨损,并增强过程自动化控制,以提升生产线生产率。凭借这些功能,变频器能够降低运营成本并延长设备寿命。

如何为我的应用选择合适的变频器?

选择变频器 (VFD) 取决于电机功率、电压、速度控制范围和应用类型(如泵、风机、传送带)。还需考虑环境条件、电源质量需求和通信选项。请使用Rockwell Automation 产品助手查找适合您应用的变频器。我们建议与 Rockwell Automation 的 Studio 5000® 等自动化系统集成。

变频器常见问题包括过载、浪涌电流、过热、输出不稳定、故障信息报警、电机控制设备与变频器不兼容、模块化设计故障、输入/输出信号异常等。解决方法包括:检查并调整参数设置,确保电机电缆和接线正确,定期维护和清洁设备,监测温度和通风状况,及时处理故障信息,使用兼容的电机控制设备,优化模块化设计,排查输入/输出信号线路,必要时联系Rockwell Automation现场服务或技术支持。

由于变频器作为电网与旋转电机之间的主要设备,会经历各种不同的工况。当电网发生故障或电压下跌时,变频器可能会出现过电压和缺相相关的故障。当电机过载或如轴承、定子绕组等部件发生机械故障时,变频器也可能发生故障。工厂中最好的传感器就是变频器——因此当其发生故障时,请对系统进行故障排查。详细的故障信息可在Rockwell Automation Knowledgebase中找到。

我应该选择软启动器还是变频器(VFD)?

在比较软启动器与变频器时,正确的选择取决于您的应用。 

  • 软启动器可减少浪涌电流并实现平稳的电机启动,但在运行后,电机将以全速运行。 
  • 变频器通过调节频率和电压来控制整个运行过程中的电机速度,非常适用于需要变速、节能和更高过程控制的应用。 
  • 软启动器通常最适合简单的启动和停止应用。
  • 变频器更适用于泵、风机、传送带以及通过电机速度控制可提升效率和性能的应用。
伺服驱动器和变频器的主要区别在于它们的控制方式和应用场景。伺服驱动器主要用于高精度的运动控制,能够对位置、速度和转矩进行精确控制,常用于机器人、数控机床等需要高动态响应和高精度定位的工业自动化设备。而变频器则主要用于调节交流电机的转速和转矩,实现节能和软启动,广泛应用于风机、水泵、输送带等对速度控制要求不高的场合。

虽然两种设备都通过改变电机的频率和电压来控制运动,但伺服驱动器与变频器的比较归结为所需的运动控制水平。 

  • 伺服驱动器与伺服电机和反馈设备配合使用,可实现对速度、位置和转矩的高度精确控制。 
  • 变频器控制AC电机的速度和转矩,但通常设计用于连续过程应用,而非精确定位。 
  • 为机器人、数控机床和高精度自动化选择伺服驱动器。 
  • 对于泵、风机、压缩机、传送带和其他工业电机控制应用,变频器通常是更好的选择。
ECM 电机和变频器有什么区别?

ECM 与 VFD 的比较涉及电机和控制方法。 

  • 电子换向电机 (ECM) 具有集成电子元件,可在电机本身内实现变速运行。 
  • VFD 是一种独立的控制器,可调节提供给交流电机的频率和电压。 
  • ECM 电机通常用于 HVAC 和轻型商用设备。
  • VFD 广泛应用于需要灵活电机控制、可扩展性以及与工业自动化系统集成的工业应用场景。

通过合适的资源和支持简化您的流程

技术文档中心
技术规范、手册和安装指南。

远程技术支持
产品专家提供的实时在线和电话支持。

PartnerNetwork
由行业领先的工程专家和供应商组成的团队。

文献库
支持罗克韦尔自动化、FactoryTalk 和 Allen‑Bradley 产品、服务和解决方案的出版物。

知识库
涵盖各种产品和技术的问答数据库。

立即联系罗克韦尔自动化专家

我们帮助您更快地启动项目、降低风险并尽可能地提高成果。让我们携手打造更智能的未来。

联系我们

基于您的活动

Loading
Loading
Loading
Loading
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(4)
Low Voltage AC Drives Chevron UpChevron Up
Drives Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
PowerFlex 525
我们的 PowerFlex 525 变频器提供 0.4 至 22 kW (0.5 至 30 Hp) 的功率额定值,涵盖 100 至 600V 的全球电压等级,提供各种电机控制和灵活的安装选项。
PowerFlex 523
我们的 PowerFlex® 523 交流变频器采用创新的模块化设计,支持快速简便的安装和配置。
PowerFlex 527
我们的 PowerFlex® 527 交流变频器专为与我们的 Logix PAC 配合使用而设计,以充分利用控制器的功能,并使用 Studio 5000 Logix Designer™ 来帮助简化机器开发和使用。
PowerFlex 4M
我们的 PowerFlex® 4M 交流变频器提供馈通接线和简易编程功能,能够灵活处理各种应用。
PowerFlex 753
我们的 PowerFlex® 753 交流变频器经济实用,易于在需要安全功能的通用应用中使用。
Powerflex 755TS
PowerFlex 755TS 低压变频器
通过预测性分析,PowerFlex 755TS 变频器 (VFD) 有助于提高生产率和正常运行时间,同时降低能源和维护成本。
Allen-Bradley Armor Powerflex 350
Armor™ PowerFlex® 350 变频器
我们的 Armor PowerFlex 350 机旁变频器提供了一种集成的、近电机的预设计解决方案,专为恶劣环境而设计。
An angled image facing left of the Allen-Bradley Armor PowerFlex 330 drive motor
Armor PowerFlex 330 集成驱动电机
即将推出!这款紧凑型、高效的集成驱动电机体积更小、重量更轻、安装更简便,将彻底改变机器设计。
Two tall, gray side-by-side metal cabinets comprise the PowerFlex 6000T variable frequency drive unit from Rockwell Automation – used to control motors in heavy industrial applications.
PowerFlex 6000 中压变频器 (VFD)
高性能中压变频器,适用于新建和改造的恒定和可变转矩电机控制应用:泵、传送带、搅拌机和冷却器
PowerFlex 直流
我们的全系列 PowerFlex® 直流变频器产品包括 PowerFlex 直流数字变频器、PowerFlex 直流独立调节器 (SAR) 和 PowerFlex 直流磁场控制器。
PowerFlex 40
我们的 PowerFlex® 40 交流变频器为 OEM、机器制造商和最终用户提供了性能增强型电机控制,且采用易于使用的紧凑型封装。
PowerFlex 40P
我们的 PowerFlex® 40P 交流变频器采用紧凑且经济实用的设计,提供闭环控制,并可选配类别 3 安全断开扭矩功能。
PowerFlex 400
我们的 PowerFlex® 400 交流变频器经过优化,可用于控制商用和工业风机及泵。
20 克 pf 755
PowerFlex 755
我们的 PowerFlex® 755 交流变频器非常适合各种电机控制应用,包括泵、风机和传送带。
PowerFlex 7000 中压变频器
自 2027 年 3 月 31 日起,PowerFlex 7000 变频器将停产并不再销售。我们建议迁移到 PowerFlex 6000 变频器系列。
PowerFlex 4
我们的 PowerFlex® 4 交流变频器旨在满足全球 OEM 和最终用户对简便性、节省空间和成本效益的要求。
PowerFlex 70
我们的 PowerFlex® 70 交流变频器是紧凑型的电源、控制和操作员界面套件,旨在满足空间、简易性和可靠性的要求。
PowerFlex 523
PowerFlex 700
我们的 PowerFlex® 700 交流变频器可控制三相感应电机,适用于从简单的速度控制到苛刻的转矩控制等各种应用需求。
20l powerflex700l 交流变频器
PowerFlex 700L
我们的 PowerFlex® 700L 交流变频器提供 PowerFlex 700 矢量控制或 PowerFlex 700S 控制,采用全再生、液冷电源结构。
20d powerflex700s ac 变频器
PowerFlex 700S
我们的 PowerFlex 700S 交流变频器配备 DriveLogix™ 选件,将 PowerFlex 交流变频器的强大性能和灵活控制与高性能 Logix 引擎相结合,打造出功能强大且经济实用的变频器和控制解决方案。
700afe powerflex
700AFE PowerFlex 再生
我们的 Bulletin 700AFE 有源前端 (AFE) 再生直流母线电源已停产,不再销售。建议客户升级到我们的 PowerFlex 755T 变频器。
20s powerflex scr
20S PowerFlex SCR 桥
我们的 Bulletin 20S SCR 桥是非再生直流母线电源,为具有公共直流母线输入的交流变频器供电。
9303 DriveTools SP
DriveTools™ SP 是一系列软件工具,提供简化的界面,用于对选定的 PowerFlex® 交流和直流变频器进行编程、维护和故障处理。
POWERFLEX 6000T
PowerFlex 6000T 10 kV 框架 R 变频器体积更小,采用新的 TotalFORCE 控制平台。变频器共有三种框架尺寸可供选择:72 A、144 A 和 260 A。每个框架独立一个机柜,所有内部电缆均已连接。 72 A 和 144 A 变频器可选配工频旁路,集成在变频器机柜内部。因此,更易于安装,并且能够大幅缩短调试时间、降低调试成本。PowerFlex 6000T 10 kV 框架 R 变频器具备同步切换功能,支持多个电机系统,可节省能源并降低投资成本。此外,负荷分配功能支持多个变频器和电机组驱动同一个机械负载。变频器提供三种控制模式:磁通矢量控制、无传感器矢量控制和压频比控制。
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
  4. Chevron LeftChevron Left 变频器 (VFD)