搜索
Studio 5000 Logix Designer 联机帮助
S - 指令集
- S -
SASI
SATT
安全制动控制 (SBC)
SBR
标定 (SCL)
SCLF
SCMD
SCRV
SDET
安全方向 (SDI)
选择 (SEL)
SETD
SFP
SFR
安全反馈接口 (SFX)
SIN
SIZE
安全限制位置 (SLP)
安全限制速度 (SLS)
SMAT
选择取反 (SNEG)
SOC
安全运行停止 (SOS)
SOVR
SQI
SQL
SQO
SQRT
SRT
分程时间比例 (SRTP)
安全停止 1 (SS1)
安全停止 2 (SS2)
选择加法器 (SSUM)
SSV
STD
STOD
STOR
SUB
SWPB
指令集
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal