从设备顺序断开 (SDET)

此指令适用于
Logix Designer
5580P 控制器和 ControlLogix 5590P 控制器。
Logix Designer
5580P 控制器和 ControlLogix 5590P 控制器也支持控制器冗余。
小贴士: 将该指令与
ControlLogix
冗余系统配合使用时,在冗余切换期间,如果指令和序列程序未在最高优先级任务中规划,此指令控制的输出可能不是无扰动的。
警告:
将冗余与
Equipment Sequence
搭配使用时,如果未将相位和序列规划在同一个任务中,则在切换后顺序执行可能与预期不一样。
从
Equipment Sequence
断开 (SDET) 指令用于释放
Equipment Sequence
的所有权。程序执行 SDET 指令后,不再拥有
Equipment Sequence
的所有权。
Equipment Sequence
的所有权随后可归另一程序或
FactoryTalk Batch
软件所有。仅当程序之前曾通过连接到
Equipment Sequence
(SATT) 指令获取
Equipment Sequence
的所有权时,才能使用 SDET 指令。
此为跳变指令。使用时,请遵循以下步骤:
  • 在梯形逻辑中,插入一个指令,以便在每次执行该指令时,梯级输入条件均会由假切换为真。
  • 在结构化文本例程中,插入指令的条件以便仅在转换时执行。
可用语言
SDET 指令支持以下语言。
  • 梯形图
    L5K_SILC_SDETLadderExampleSmall
  • 结构化文本:SDET(SequenceName)
支持的操作数
SDET 指令使用此操作数。
操作数
类型
格式
说明
Sequence Name
序列
Equipment Sequence
的名称
要释放所有权的
Equipment Sequence
。
算术状态标志和故障条件
算术状态标志不受 SDET 指令的影响。SDET 指令不会触发故障,因此该指令不存在故障条件。
指令执行
下表介绍 SDET 指令的执行步骤。
条件
ladder_icon 梯形图操作
st_icon 结构化文本操作
预扫描
梯级输出条件设置为假。
不执行任何操作。
梯级输入条件为假
梯级输出条件设置为假。
不适用
梯级输入条件为真
  • 指令执行。
  • 梯级输出条件设置为真。
不适用
扫描结构化文本
不适用
在结构化文本中,指令会在每次被扫描时执行。要限制指令的扫描,可使用 SFC 操作的限定符或结构化文本结构(包括 if、then 或 else 等条件)。
指令执行
指令放弃指定
Equipment Sequence
的所有权。
指令放弃指定
Equipment Sequence
的所有权。
后扫描
梯级输出条件设置为假。
不执行任何操作。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal