选择取反 (SNEG)

此信息适用于
CompactLogix
5370、
ControlLogix
5570、
Compact GuardLogix
5370、
GuardLogix
5570、
Compact GuardLogix
5380、
CompactLogix
5380、
ControlLogix
5580、
GuardLogix
5580 和 ControlLogix 5590 控制器。
选择取反 (SNEG) 指令使用数字输入在输入值与输入取反值之间进行选择。
可用语言
梯形图
此指令不可用于梯形图逻辑中。
功能块
SNEG_FBD_avail_v31
结构化文本
SNEG(SNEG_tag);
操作数
功能块
操作数
类型
格式
说明
SNEG 标签
SELECTABLE_NEGATE
结构
SNEG 结构
SNEG 结构
输入参数
数据类型
说明
EnableIn
BOOL
启用输入。如果为假,指令不会执行,也不会更新输出。
默认值为真。
结构化文本:
不影响。指令执行。
In
REAL
指令的模拟信号输入。
有效值 = 任意浮点值
默认值 = 0.0
NegateEnable
BOOL
取反使能。当 NegateEnable 为真时,指令会将 Out 设为 In 的取反值。
默认值为真。
输出参数
数据类型
说明
EnableOut
BOOL
指示指令是否处于启用状态。如果 Out 溢出,则设置为假。
结构化文本
操作数
类型
格式
说明
SNEG 标签
SELECTABLE_NEGATE
结构
SNEG 结构
有关结构化文本中表达式语法的详细信息,请参见“结构化文本语法”部分。
说明
SNEG 指令的工作方式如下:
条件
Action
NegateEnable 为真
Out = - In
NegateEnable 为假
Out = In
影响数学状态标志
否
严重/轻微故障
没有特定于此指令的故障。有关操作数相关的故障,请参阅 通用属性。
执行
功能块
条件/状态
执行的操作
预扫描
EnableIn 和 EnableOut 位设置为假。
Tag.EnableIn 为假
EnableIn 和 EnableOut 位设置为假。
Tag.EnableIn 为真
EnableIn 和 EnableOut 位设置为真。
指令执行。
指令首次运行
不适用
指令首次扫描
不适用
后扫描
EnableIn 和 EnableOut 位设置为假。
结构化文本
条件/状态
执行的操作
预扫描
请参见“功能块”表中的“预扫描”行。
正常执行
请参见“功能块”表中的“Tag.EnableIn 为真”行。
后扫描
请参见“功能块”表中的“后扫描”行。
示例
negate_enable 确定是否对 In 取反。如果 NegateEnable 为假,指令将设置 Out = In。如果 NegateEnable 为真,指令将设置 Out = -In。
功能块
SNEG_FBD_ex_v31
结构化文本
SNEG_01.In := analog_input1;
SNEG_01.NegateEnable := negate_enable;
SNEG(SNEG_01);
output_value := SNEG_01.Out;
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal