以元素计的大小 (SIZE)

此信息适用于
Compact GuardLogix
5370、
ControlLogix
5570、
Compact GuardLogix
5370、
GuardLogix
5570、
Compact GuardLogix
5380、
ControlLogix
5580 和 ControlLogix 5590 控制器。
SIZE 指令可计算 Source 数组指定维数或字符串操作数中的元素数目(大小),并将结果放入 Size 操作数中。该指令可计算数组某维度的大小。
该指令可对以下类型的数据执行运算:
  • 数组
  • 结构中的数组
  • 作为较大数组一部分的数组
  • 字符串型标签
可用语言
梯形图
RSL5K_SIZE Ladder Diagram_v31
功能块
此指令不可用于功能块中。
结构化文本
SIZE(Source,Dimtovary,Size);
操作数
重要提示: 以下情况下会导致运行出现意外:
  • 输出标签操作数被覆盖。
  • 结构操作数的成员被覆盖。
  • 除非另外指定,否则结构操作数由多条指令共用。
指令中混用数据类型时,需遵从相关的数据转换规则。请参阅 数据转换。
梯形图
操作数
数据类型
CompactLogix
5370、
ControlLogix
5570、
Compact GuardLogix
5370 和
GuardLogix
5570 控制器
数据类型
CompactLogix
5380、
ControlLogix
5580、
Compact GuardLogix
5380、
GuardLogix
5580 和 ControlLogix 5590 控制器
格式
说明
Source
SINT
INT
DINT
REAL
structure
String type
BOOL
SINT
INT
DINT
REAL
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
LREAL
structure
String type
TIME
TIME32
LTIME
DT
LDT
数组标签
指令执行运算要使用的数组的第一个元素
在验证过程中将不接受非数组标签
Dimension to Vary
DINT
DINT
立即数
(0、1、2)
要使用的维度:
For the size of:
Enter:
first dimension
0
second dimension
1
third dimension
2
Size
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
REAL
标签
用于存储数组指定维度中元素数目的标签
有关结构化文本中表达式语法的详细信息,请参阅结构化文本语法。
影响数学状态标志
否
严重/轻微故障
没有特定于此指令的故障。对于数组索引故障,请参阅 数组索引编制。
执行
梯形图
条件/状态
执行的操作
预扫描
不适用
梯级输入条件为假
将梯级输出条件设置为梯级输入条件。
梯级输入条件为真
将梯级输出条件设置为梯级输入条件。
指令执行。
后扫描
不适用
结构化文本
条件/状态
执行的操作
预扫描
请参见“梯形图”表中的“预扫描”行
正常执行
请参见“梯形图”表中的“梯级输入条件为真”行。
后扫描
请参见“梯形图”表中的“后扫描”行。
示例
示例 1
计算 array_a 维度 0(第一维)的元素数目。将大小存储在 array_a_size 中。在此示例中,array_a 的维度 0 有 10 个元素。
梯形图
RSL5K_SIZE Ladder Diagram Example 1_v31
结构化文本
SIZE(array_a,0,array_a_size);
示例 2
计算 string_1(字符串)的 DATA 成员中的元素数目。将大小存储在 string_1_size 中。
在此示例中,string_1 的 DATA 成员有 82 个元素。字符串使用默认的 STRING 数据类型。由于每个元素存储一个字符,因此 string_1 最多可包含 82 个字符。
梯形图
RSL5K_SIZE Ladder Diagram Example 2_v31
结构化文本
SIZE(string_1.DATA[0],0,string_1_size);
示例 3
Strings_a 是一个字符串型结构数组。SIZE 指令可计算字符串型结构的 DATA 成员中的元素数目,并将该大小值存储到 data_size_a 中。
在此示例中,DATA 成员有 24 个元素。字符串结构的用户指定长度为 24。
梯形图
RSL5K_SIZE Ladder Diagram Example 3_v31
结构化文本
SIZE(string_a.[0].DATA[0],0,data_size_a);
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal