RoundedRectangle 对象

RoundedRectangle 对象表示固有的圆角矩形对象。它为不可创建对象。可通过 Elements 集合访问 RoundedRectangle 对象。
RoundedRectangle 对象的特定属性与 Element 对象的属性合并。使用对象名称从 VBA 中直接访问对象时,用户将会看到此扩展对象。
属性
方法
常量
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal