Enabled 属性

返回或设置指示对象是否可以接收输入焦点并响应用户生成的事件(即鼠标单击或按键)的值。读/写。布尔型。
如果将 Enabled 设置为 False 时对象具有输入焦点,则输入焦点将根据 Tab 键顺序移动到下一个对象。
语法
element
.
Enabled
[ =
值
]
其中
element
- 是 Button 对象的名称或对 Button 对象求值的表达式。
值
- 是一个布尔值,指定 Enabled 为 True 还是 False。
备注
  • 对象在不可用情况下(禁用)的外观与可用情况下(启用)的外观会有所不同。当 Button 对象不可用时,显示在该对象上的文本将显示为灰色和阴影。
  • ActiveX 对象的外观取决于对象。如果对象公开 Enabled 属性,当设置了元素 Enabled 属性时将设置该属性,这将允许其采用可用的外观。
  • 对于不可用并且通常对鼠标输入作出响应的对象,将鼠标指针移动到这些对象上方时将不会突出显示它们,与这些对象的 KeyNavigation 属性显示为 False 的情况一致。
  • 如果在设计时将 Button 对象的 Enabled 属性设置为 False,则按钮将使用其不可用外观。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal