Visible 属性

返回或设置用于指示运行时对象是否可见的值。读/写。布尔型。
在设计时将该属性设置为 False 时对象仍可见,直到
运行
显示窗。
语法
element
.
Visible
[ =
值]
其中
element
– 是图形元素对象的名称或对图形元素对象求值的表达式。
值
– 是确定对象是否可见的布尔值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal