Move 方法

将对象移动到指定位置并可以随意调整其大小。
如果该对象具有位置动画,则新位置将只是临时位置。
语法
object
.
Move
(
Left
, [
Top
], [
Width
], [
Height
])
其中
object
– 是图形对象的名称或对图形对象求值的表达式。
Left
– 是一个长整型的参数,指定对象左边缘与显示窗口内部左边缘之间的距离。
Top
– 是一个长整型的可选参数,指定对象上边缘与显示窗口内部上边缘之间的距离。
Width
– 是一个长整型的可选参数,指定对象的宽度。
Height
– 是一个长整型的可选参数,指定对象的高度。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal