PatternColor 属性

返回或设置图案中的线条所使用的颜色。读/写。OLE_COLOR。
OLE_COLOR 是类型定义,将解析为长整型。
语法
object
.
PatternColor
[ = 值]
其中
object
- 是图形元素的名称或对图形元素求值的表达式。
值
– 是一个 RGB 色值,指定对象的线条颜色。
备注
对于 Button 对象,该属性仅应用于正常状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal