gfxLineStyleConstants

LineStyle 属性可以返回或设置下列常量。
gfxLineStyleNone
- 透明线
gfxLineStyleSolid
- 实线
gfxLineStyleDash
- 虚线
gfxLineStyleDot
- 点线
gfxLineStyleDashDot
- 虚线/点划线
gfxLineStyleDashDotDot
- 虚线/点/点划线
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal