Width 属性

返回或设置对象的宽度。读/写。长整型。
语法
element
.
Width
[ =
值
]
其中
element
– 是图形元素对象的名称或对图形元素对象求值的表达式。
值
– 是元素的宽度。
备注
分配给 Width 的值必须大于或等于 1。如果未缩放画面,则此值仅以像素为单位。
有些对象(例如,Text 对象)不能小于合适的最小文本。在这种情况下宽度被设置为可能的最小值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal